DOCA0213FR-03

Statut

Statut des alarmes

Le registre de statut des alarmes indique le statut actuel des alarmes :

  • Bit d’alarme = 0 : Alarme inactive.

  • Bit d’alarme = 1 : Alarme active.

Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit du registre de statut des alarmes :

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x1647

5704

L

INT16U

Statut des alarmes

0

Alarme 201 définie par l’utilisateur

1

Alarme 202 définie par l’utilisateur

2

Alarme 203 définie par l’utilisateur

3

Alarme 204 définie par l’utilisateur

4

Alarme 205 définie par l’utilisateur

5

Alarme 206 définie par l’utilisateur

6

Alarme 207 définie par l’utilisateur

7

Alarme 208 définie par l’utilisateur

8

Alarme 209 définie par l’utilisateur

9

Alarme 210 définie par l’utilisateur

10

Pré-alarme de la protection Long retard Ir (PAL Ir)

11

Pré-alarme de la protection différentielle IΔn (PAL IΔn)

12

Pré-alarme de la protection Terre Ig (PAL Ig)

13–15

Réservé

Statut du module SDx

Le registre de statut du module SDx indique le statut et la validité des sorties du SDx (2 sorties maximum) :

  • Bit d’état = 0 : Sortie ouverte.

  • Bit d’état = 1 : Sortie fermée.

  • Bit de validité = 0 : Statut de la sortie inconnu.

  • Bit de validité = 1 : Statut de la sortie connu.

Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit des registres de statut des modules SDx :

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Bit

Description

0x2298

8857

L

INT16U

Statut du module SDx

0

Statut de la sortie 1

1

Statut de la sortie 2

2–7

Réservé

8

Validité de la sortie 1

9

Validité de la sortie 2

10–15

Réservé

Statut du déclenchement

Le registre de statut du déclenchement indique le statut actuel du déclenchement :

  • Bit de déclenchement = 0 : Déclenchement inactif.

  • Bit de déclenchement = 1 : Déclenchement actif.

Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit des registres de statut du déclenchement :

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Bit

Description

270x0F

10000

L

INT16U

Statut de déclenchement

0

Protection Long retard Ir

1

Protection Court retard Isd

2

Protection instantanée Ii

3

Protection Terre Ig

4

Protection différentielle IΔn

5

Protection Instantané intégrée

6

Échec interne du déclencheur (STOP)

7

Instantanée avec protection différentielle

8

Protection du moteur contre les déséquilibres (Iunbal)

9

Protection moteur contre les blocages (Ijam)

10

Protection du moteur contre les sous-charges (Iunderload)

11

Protection du moteur contre le démarrage long (Ilongstart)

12

Protection contre les déclenchements réflexes

13–15

Réservé

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?