DOCA0213ES-03

Historial de disparos

Descripción general

En los registros del historial de disparos se describen los últimos 17 disparos. El formato del historial de disparos corresponde a una serie de 17 registros. Cada registro está compuesto por siete registros que describen un disparo.

Los registros del historial de disparos devuelven 32768 (0x8000) cuando no se utilizan.

Número de registro de disparo

Se necesita una solicitud de lectura de 7x(n) registros para leer los últimos n registros de disparo, donde 7 es el número de registros de cada registro de disparo.

Por ejemplo, se necesita una solicitud de lectura de 7 x 4 = 28 registros para leer los últimos 4 registros de disparos del historial de disparos:

  • Los siete primeros registros describen el primer registro de disparo (disparo más reciente).

  • Los siete registros siguientes describen el segundo registro de disparo.

  • Los siete últimos registros describen el tercer registro de disparo.

  • Los últimos siete registros describen el cuarto registro de disparo.

Dirección

Registro

Descripción

0x238B–0x2391

9100-9106

Registro de disparo 1 (disparo más reciente)

0x2392–0x2398

9107-9113

Registro de disparo 2

0x2399–0x239F

9114-9120

Registro de disparo 3

0x23A0–0x23A6

9121-9127

Registro de disparo 4

0x23A7–0x23AD

9128-9134

Registro de disparo 5

0x23AE–0x23B4

9135-9141

Registro de disparo 6

0x23B5–0x23BB

9142-9148

Registro de disparo 7

0x23BC–0x23C2

9149-9155

Registro de disparo 8

0x23C3–0x23C9

9156-9162

Registro de disparo 9

0x23CA–0x23D0

9163-9169

Registro de disparo 10

0x23D1–0x23D7

9170-9176

Registro de disparo 11

0x23D8–0x23DE

9177-9183

Registro de disparo 12

0x23DF–0x23E5

9184-9190

Registro de disparo 13

0x23E6–0x23EC

9191-9197

Registro de disparo 14

0x23ED–0x23F3

9198-9204

Registro de disparo 15

0x23F4–0x23FA

9205-9211

Registro de disparo 16

0x23FB–0x2401

9212-9218

Registro de disparo 17 (disparo más antiguo)

Registro de disparo

Se necesita una solicitud de lectura de siete registros para leer un registro de disparo.

El orden y la descripción de los registros de registro de disparo son los mismos que los del registro de disparo 1:

Registro de disparo 1 (disparo más reciente)

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x238B

9100

L

1

INT16U

0-65535

Código de disparo (consulte el párrafo siguiente)

0x238C–

0x238E

9101–

9103

L

ULP DATE

Fecha y hora del suceso (disparo o confirmación) Tipo de datos: ULP DATE

0x238F

9104

L

1

INT16U

1-2

Tipo de suceso

MSB = 0 (reservado)

Ocurrencia del suceso: LSB = 1

Finalización del suceso: LSB = 2

0x2390

9105

L

1

INT16U

0-5

Fase defectuosa

0 = fallo (sin fase defectuosa)

1 = fase 1

2 = fase 2

3 = fase 3

4 = fase N

5 = fase 1 2 3 (aplicación del motor, defecto a tierra, diferencial)

0x2391

9106

L

1

A

INT16U

0-65535

Corriente interrumpida (pico) (1)

(1) La medición depende de la aplicación:

  • Para aplicación de distribución eléctrica, la corriente interrumpida se mide cuando se produce un disparo, debido a la protección de largo retardo, la protección de corto retardo o la protección instantánea.

  • Para aplicación del alimentador del motor, la corriente interrumpida se mide cuando se produce un disparo debido a la protección de corto retardo.

  • Para otros tipos de disparo, la corriente interrumpida no se mide y el valor registrado es 65535 (0xFFFF).

Códigos de disparo

Código de disparo

Descripción

1000 (0x03E8)

Protección de largo retardo Ir

1001 (0x03E9)

Protección de corto retardo Isd

1002 (0x03EA)

Protección de instantáneo Ii

1003 (0x03EB)

Protección de defecto a tierra Ig

1004 (0x03EC)

Protección de diferencial IΔn

1005-1009 (0x03ED-0x03F1)

Reservado

1010 (0x03F2)

Protección de Instantáneo integrada

1011 (0x03F3)

STOP (fallo interno de la unidad de control)

1012 (0x03F4)

Instantáneo con protección de diferencial

1013-1031 (0x03F5–0x0407)

Reservado

1032 (0x0408)

Protección del motor contra desequilibrio

1033 (0x0409)

Protección del motor contra bloqueo

1034 (0x040A)

Protección del motor contra defecto de carga

1035 (0x040B)

Protección de arranque prolongado del motor

1036 (0x040C)

Protección de disparo reflejo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?