DOCA0213FR-03

Historique des déclenchements

Description générale

Les registres d'historique des déclenchements décrivent les 17 derniers déclenchements. Le format de l'historique des déclenchements correspond à une série de 17 enregistrements. Chaque enregistrement se compose de 7 registres décrivant un déclenchement.

Les registres d'historique des déclenchements renvoient la valeur 32768 (0x8000) lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Numéro de l'enregistrement du déclenchement

Une requête de lecture de 7 x (n) registres est nécessaire pour lire les n derniers enregistrements des déclenchements, où 7 est le nombre de registres pour chaque enregistrement des déclenchements.

Par exemple, une requête de lecture de 7 x 4 = 28 registres est nécessaire pour lire les 4 derniers enregistrements de déclenchement de l'historique des déclenchements :

  • Les 7 premiers registres décrivent le premier enregistrement de déclenchement (déclenchement le plus récent).

  • Les 7 registres qui suivent décrivent le deuxième enregistrement de déclenchement.

  • Les 7 derniers registres décrivent le troisième enregistrement de déclenchement.

  • Les 7 derniers registres décrivent le quatrième enregistrement de déclenchement.

Adresse

Registre

Description

0x238B–0x2391

9100-9106

Enregistrement de déclenchement 1 (déclenchement le plus récent)

0x2392–0x2398

9107-9113

Enregistrement de déclenchement 2

0x2399–0x239F

9114-9120

Enregistrement de déclenchement 3

0x23A0–0x23A6

9121-9127

Enregistrement de déclenchement 4

0x23A7–0x23AD

9128-9134

Enregistrement de déclenchement 5

0x23AE–0x23B4

9135-9141

Enregistrement de déclenchement 6

0x23B5–0x23BB

9142-9148

Enregistrement de déclenchement 7

0x23BC–0x23C2

9149-9155

Enregistrement de déclenchement 8

0x23C3– 0x23C9

9156-9162

Enregistrement de déclenchement 9

0x23CA–0x23D0

9163-9169

Enregistrement de déclenchement 10

0x23D1–0x23D7

9170-9176

Enregistrement de déclenchement 11

0x23D8–0x23DE

9177-9183

Enregistrement de déclenchement 12

0x23DF–0x23E5

9184-9190

Enregistrement de déclenchement 13

0x23E6–0x23EC

9191-9197

Enregistrement de déclenchement 14

0x23ED–0x23F3

9198-9204

Enregistrement de déclenchement 15

0x23F4–0x23FA

9205-9211

Enregistrement de déclenchement 16

0x23FB–0x2401

9212-9218

Enregistrement de déclenchement 17 (déclenchement le plus ancien)

Enregistrement de déclenchement

Une requête de lecture de 7 registres est nécessaire pour lire un enregistrement de déclenchement.

L'ordre et la description des registres des enregistrements de déclenchement sont les mêmes que pour l'enregistrement de déclenchement 1 :

Enregistrement de déclenchement 1 (déclenchement le plus récent)

Adresse

Registre

L/E

X

Unité

Type

Plage

Description

0x238B

9100

L

1

INT16U

0–65535

Code de déclenchement (voir le paragraphe suivant)

0x238C–

0x238E

9101–

9103

L

ULP DATE

Date et heure de l'événement (déclenchement ou acquittement) Type de données : ULP DATE

0x238F

9104

L

1

INT16U

1–2

Type d'événement

MSB = 0 (réservé)

Apparition de l'événement : LSB = 1

Achèvement de l'événement : LSB = 2

0x2390

9105

L

1

INT16U

0–5

Phase défaillante

0 = échec (aucune phase défaillante)

1 = phase 1

2 = phase 2

3 = phase3

4 = phase N

5 = phase 1 23 (application moteur, défaut de terre, défaut d'isolement)

0x2391

9106

L

1

A

INT16U

0–65535

Courant interrompu (pic) (1)

(1) La mesure dépend de l'application :

  • pour les applications de distribution électrique, le courant interrompu est mesuré lorsqu'un déclenchement se produit, en raison de la protection Long retard, Court retard ou Instantané.

  • pour les applications d'alimentation moteur, le courant interrompu est mesuré lorsqu'un déclenchement se produit, en raison de la protection Court retard.

  • Pour les autres types de déclenchement, le courant interrompu n'est pas mesuré et la valeur enregistrée est 65535 (0xFFFF).

Codes de déclenchement

Code du déclenchement

Description

1000 (0x03E8)

Protection long retard Ir

1001 (0x03E9)

Protection court retard Isd

1002 (0x03EA)

Protection instantanée Ii

1003 (0x03EB)

Protection contre les défauts à la terre Ig

1004 (0x03EC)

Protection différentielle IΔn

1005–1009 (0x03ED–0x03F1)

Réservé

1010 (0x03F2)

Protection Instantané intégrée

1011 (0x03F3)

STOP (échec interne du déclencheur)

1012 (0x03F4)

Instantanée avec protection différentielle

1013-1031 (0x03F5–0x0407)

Réservé

1032 (0x0408)

Protection du moteur contre les déséquilibres

1033 (0x0409)

Protection du moteur contre les blocages

1034 (0x040A)

Protection du moteur contre les sous-charges

1035 (0x040B)

Protection du moteur contre le démarrage long

1036 (0x040C)

Protection contre les déclenchements réflexes

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?