DOCA0187ZH-02

MicroLogic 2 电子脱扣单元

简介

MicroLogic 2 电子脱扣单元设计用于保护商业和工业配电环境中的导线。

在 4 极断路器中,使用 3 位旋钮在 MicroLogic 脱扣单元上设置中性线保护:

  • 4P 3D:中性线未受保护

  • 4P 3D + N/2:相线吸合电流半值(即 0.5 xIr)下的中性线保护 Ir

  • 4P 4DIr 下中性线受到全面保护

描述

调节旋钮和指示灯位于正面。

MicroLogic 2.2 3P 版本

   

MicroLogic 2.2 4P 版本

A MicroLogic 电子脱扣单元设置范围

B 用于长延时保护吸合电流 Io 的调节旋钮

C 用于长延时保护吸合电流 Ir 的微调旋钮

D 用于短延时保护吸合电流 Isd 的调节旋钮

E 瞬时保护吸合电流 Ii

F 测试端口

G 就绪 LED(绿色)

H 过载预警 LED(橙色):90% Ir

I 过载报警 LED(红色):105% Ir

J 用于设置中性线保护的选择旋钮(仅 4P 版本)

脱扣单元额定 In 对应于设置范围的最大值。

注: ComPacT NSX400K 断路器配有不支持互换的 MicroLogic 2.3 脱扣单元,此脱扣单元不带测试端口。

设置长延时保护

长延时保护吸合电流 Ir 使用 2 个多位旋钮设置。

  • 预设的旋钮允许将吸合电流预设为值 Io(在旋钮上以安培为单位显示)。

    最大预设值(预设旋钮上的最大设置)等于脱扣单元额定值 In。

  • 调节旋钮可用于微调吸合电流 Ir(该值在旋钮上以 Io 的倍数显示)。

步骤

操作

1

将两个调节旋钮都设置为最大值(对于 Io:设置为值 In (A);对于 Ir:设置为 1)。

2

Io 调节旋钮设置到比所需值高的值。

Ir 设置值为:Io 设置 (A)。

3

转动微调旋钮,在 0.9 x IoIo 的范围内设置 Ir 值。

4

Ir 设置值为:Io (A) 设置 x 微调。

长延时保护的时间延迟 tr 无法调节。

下表显示根据过载电流(tr 的倍数)的长延时保护时间延迟 Ir 值(秒):

1.5 x Ir

6 x Ir

7.2 x Ir

tr = 400 秒

tr = 16 秒

tr = 11 秒

设置短延时保护

短延时保护吸合电流 Isd 使用多位旋钮设置。

设置值以 Ir 的倍数为单位。

步骤

操作

1

首先设置长延时保护:设置吸合电流为 Ir

2

Isd 调节旋钮转到所需的值。

Isd 值的可调范围为 1.5 Ir 至 10 Ir

3

Isd = Isd 设置 x Ir

精确度范围为 +/- 15%。

短延时保护的时间延迟 tr 无法调节:

  • 非脱扣时间:20 ms

  • 最长分断时间:80 ms。

设置瞬时保护

瞬时保护的吸合电流 Ii 无法调节。

下表显示根据脱扣单元额定值 In 的瞬时保护吸合电流 Ii 值(安培):

脱扣单元额定值 In (A)

40

100

160

250

400

630

吸合电流 Ii (A) +/- 15%

600

1500

2400

3000

4800

6930

瞬时保护的时间延迟无法调节:

  • 非脱扣时间:0 ms

  • 最长分断时间:50 ms。

设置中性线保护(仅 4P 版本)

中性线选择旋钮为中心线长延时和短延时保护吸合电流提供了三个值的选择。

下表显示根据旋钮位置的中性线长延时保护的吸合电流值(Ir 的倍数)和中性线短延时保护的吸合电流值(Isd 的倍数):

旋钮

旋钮位置

中性线保护的长时吸合电流值

中性线保护的短时吸合电流值

4P 3D

无吸合电流

无吸合电流

4P 3D + N/2

Ir/2

Isd/2

4P 4D

Ir

Isd

中性线长延时保护和短延时保护的时间延迟与相线相同。

长延时保护设置示例

在额定 In 为 100 A 的 MicroLogic 2.2 上,将长延时保护吸合电流 Ir 设置为 63 A(见下图)。

步骤

 

操作

1

Io 设置为 100 A,Ir 设置为 1 (x Io)(出厂设置)。

2

Io 设置为 63 A。

3

不需要调节;Ir 微调位于在设置 1

4

Ir 设置为 63 A x 1。

精确协调计算显示理想值为 Ir = 60 A。

步骤

 

操作

1

Io 设置为 100 A,Ir 设置为 1 (x Io)。

2

Io 设置为 63 A。

3

设置计算:

60 A = 0.95 x 63 A

Ir 微调到设置 0.95。

4

Ir 设置为 63 A x 0.95 (= 59.9 A)。

步骤 (2) 和 (3) 中的调节旋钮操作将脱扣曲线修改为以下形式:

短延时保护设置示例

在 50 A 的馈电下,在 (In) 额定值为 100 A 的 MicroLogic 2.2 上,将短延时保护吸合电流 Isd 设置为 400 A(见下图)

步骤

 

操作

1

长延时保护的设置吸合电流 Ir 等于馈线工作电流,即 Ir = 50 A。

2

设置计算:

400 A = 8 x 50 A

Isd 调节旋钮转到设置 8。

3

Isd 设置为 50 A x 8 (= 400 A)。

步骤 (2) 中的调节旋钮操作将脱扣曲线修改为以下形式:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?