SDx 模块
简介
SDx 模块可与配有 MicroLogic 脱扣单元的 ComPacT NSX 断路器一起使用。
SDx 模块通过光学链路从脱扣单元接收数据:
-
对于 MicroLogic 2 脱扣单元,一个用于远程监测过热脱扣报警的输出(不可配置)
-
对于 MicroLogic 4 脱扣单元,两个用于远程监测以下报警的输出(不可配置):
-
过热脱扣报警
-
接地漏电脱扣报警
-
-
对于 MicroLogic 5、6 和 7,两个用于远程监测报警的输出(不可配置)
描述
安装
用来安装 SDx 模块的插槽取决于断路器的类型。
SDx 模块不得与 MN/MX 线圈或 OF 触点同时安装。
有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:GHD16241AA,ComPacT NSX100–630 - SDx 输出模块。
连接
严格按照接线图连接 SDx 模块和输出。
SDx 模块输出的特性:
-
电压:24-415 Vac/Vdc
-
电流:
-
活动的输出:最大 80 mA
-
闲置的输出:0.25 mA
-
输出分配出厂设置
SDx 模块输出提供的功能取决于与模块安装在一起的脱扣单元的类型
|
MicroLogic |
输出 1 (SD2/OUT1) |
输出 2 (SD4/OUT2) |
|---|---|---|
|
2 |
过热故障指示报警 (SDT) |
不可用 |
|
4 |
过热故障指示报警 (SDT) |
接地漏电故障指示报警 (SDV) |
|
5 |
过热故障指示报警 (SDT) |
长延时预警 (PAL Ir)。 只要负载中的电流达到 90% Ir,便会激活报警。 |
|
6 |
过热故障指示报警 (SDT) |
接地故障指示报警 (SDG) |
|
7 |
过热故障指示报警 (SDT) |
接地漏电故障指示报警 (SDV) |
重新配置 SDx 模块输出
当与 MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元一起使用时,使用 EcoStruxure Power Commission 软件重新配置 SDx 输出 1 (SD2/OUT1) 和输出 2 (SD4/OUT2) 的分配。
有关报警列表以及使用 EcoStruxure Power Commission 软件时可用的配置选项,请参阅 DOCA0188•• ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 电子脱扣单元 - 用户指南。
输出的操作模式可以通过以下方式配置:
-
不使用锁定
-
使用锁定(使用通讯网络或 MicroLogic 键盘确认锁定的输出,即可回到初始状态)
-
在不使用锁定功能的情况下使用时间延迟(延迟时间结束后,即回到初始状态)
-
强制进入合闸状态(使用通讯网络或 MicroLogic 键盘确认锁定的输出,即可回到初始状态)
-
强制进入分闸状态(使用通讯网络或 MicroLogic 键盘确认锁定的输出,即可回到初始状态)