NSX 线缆
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
简介
NSX 线缆用于将断路器连接到 ULP 通讯网络。
NSX 线缆可以:
-
与 MicroLogic 5、6 或 7 脱扣单元一起使用,用于:
-
传输 MicroLogic 测量和设置信息
-
将 IMU 连接到 IFE 或 IFM 通讯接口
-
将 IMU 连接到 FDM121 显示器
-
将 IMU 连接到 IO 模块
-
-
与 BSCM Modbus SL/ULP 模块一起使用:
-
用于将 SD 脱扣状态传输至 BSCM Modbus SL/ULP 模块(在仅 ULP 模式或 Modbus SL 和 ULP 模式下)
-
用于将 IMU 连接到 IFE 或 IFM 通讯接口(在仅 ULP 模式下)
-
用于将 IMU 连接到 FDM121 显示器或 IO 模块(在 Modbus SL 和 ULP 模式下)
-
描述
|
编号 |
数据介质 |
传输的数据 |
备注 |
|---|---|---|---|
|
A |
NSX 线缆微动开关 |
SD 触点的状态 |
NSX 线缆接入 SD 插槽而不是辅助触点。 |
|
B |
带有 RJ45 接头的电缆,用于连接到 ULP 模块。 |
通讯网络 |
有 3 种电缆长度可供选择:
|
|
C |
用于连接到 MicroLogic 5、6 或 7 脱扣单元或 BSCM Modbus SL/ULP 模块的内部接线 |
通讯网络 |
利用 BSCM Modbus SL/ULP 模块,NSX 线缆还能够传输断路器状态信息。 |
NSX 线缆还能够为以下设备提供 24 Vdc 电源:
-
MicroLogic 5、6 或 7 脱扣单元(无 BSCM Modbus SL/ULP 模块)
-
BSCM Modbus SL/ULP 模块 (安装有此模块时)
安装
用来安装 NSX 接线的插槽取决于断路器的类型。
|
NSX 线缆和 MicroLogic 5、6 或 7 脱扣单元 |
NSX 线缆和 BSCM Modbus SL/ULP 模块 |
||
|---|---|---|---|
|
A NSX 线缆 B MicroLogic 5、6 或 7 脱扣单元 C BSCM Modbus SL/ULP 模块 |
|||
NSX 线缆不得与 SD 触点同时安装。
NSX 线缆可以现场安装。
有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:GHD16047AA ComPacT NSX100–630 – NSX 线缆。
NSX 线缆连接
NSX 线缆连接到 ULP 模块:
-
IFM 或 IFE 通讯接口
-
FDM121 显示器
-
IO 模块
下图举例说明了如何使用 NSX 线缆连接 ULP 模块。
危险