DOCA0187ZH-03

口袋电池

简介

使用口袋电池对 MicroLogic 脱扣单元进行就地检查和测试。

注: 口袋电池无法与 ComPacT NSX400K 断路器中所安装的 MicroLogic 2.3 脱扣单元一起使用。

描述

口袋电池包含两节电池,用于连接到 MicroLogic 电子脱扣单元上的测试端口。

A 热记忆禁用按钮

B 3 位滑动开关:

左 = 测试位置;中间 = OFF;右 = 小型手电筒

C 黄色 LED,用于指示热记忆禁用状态

D 绿色 LED,用于指示电池状态

E 两个照明 LED

F 两节 1.5 V AA 型电池(用户自备)

G 用于连接到 MicroLogic 脱扣单元上的测试端口的连接器

H 触针/螺丝刀

小型手电筒功能

如要将模块用作小型手电筒,请将滑动开关(上图中的 C)移动到小型手电筒位置(右)。

设备预处理

维护前的设备预处理:

步骤

操作

1

滑动打开保护盖,以便能够触及脱扣单元连接器。

2

将口袋电池连接器卡入 MicroLogic 脱扣单元的测试端口。

3

将滑动开关移动到 Test 位置(左)。

4

检查电池状态:绿色 LED 必须亮起。

检查

设备预处理完成后检查脱扣单元:

步骤

操作

1

确认 MicroLogic 脱扣单元上的绿色 Ready LED 正在闪烁。

这表示,MicroLogic 脱扣单元的所有功能都处于良好状态(内部自检)。

2

MicroLogic 567 脱扣单元的显示单元上,使用导航按钮显示保护参数模式,从而检查设置值。请参阅 https://www.se.com/ww/en/download/document/DOCA0141EN/DOCA0188••ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 电子脱扣单元 - 用户指南

注: 屏幕背光不激活,以便延长电池寿命(4 小时)。

3

滚动显示并查看不同的设置。比如,对于 MicroLogic 5 脱扣单元:

  • Ir (A)

  • IN (A)(如有)长延时

  • tr (s)

  • Isd (A)

  • IN (A)(如有)短延时

  • tsd (ms)(含/不含 I2t

  • Ii (A)

这些设置可以修改。

禁用热记忆功能

禁用热记忆 按钮用于临时取消热记忆功能。如要在通过初级电流注入进行的脱扣测试期间获得真实的长延时保护时间延迟 tr 测量结果,必须禁用此功能。

设备预处理结束后开展测试:

步骤

操作

1

将断路器切换到 I (ON) 位置。

2

将滑动开关移动到 OFF 位置(中间)。

3

使用触针按下该热记忆禁用按钮。

4

黄色确认 LED 和绿色 LED 亮起。

脱扣单元上的热记忆被禁用 15 分钟。

注: 如果在测试过程中,滑动开关移动到别的位置或者口袋电池断开与测试端口的连接,则热记忆会被立即取消禁用(黄色确认 LED 熄灭)。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?