DOCA0187ZH-03

利用直接旋转手柄锁定断路器

锁定附件

使用最多 3 个挂锁(用户自备)或钥匙锁锁定手柄。

附件

挂锁

仅在 O (OFF) 位置挂锁(标准)。

使用最多 3 个挂锁(用户自备)锁定手柄,挂锁的锁扣直径为 5–8 mm (0.2–0.3 in)。

在两个位置 I (ON)O (OFF) 挂锁(在安装过程中对旋转手柄做出修改后)。

使用最多 3 个挂锁(用户自备)锁定手柄,挂锁的锁扣直径为 5–8 mm (0.2–0.3 in)。

使用 Profalux®Ronis® 锁进行锁定(可选)。

根据选择的锁舌类型,可以只在 O (OFF) 位置或者在 O (OFF)I (ON) 位置锁定断路器。

可以在现场安装 ProfaluxRonis 锁。

钥匙锁可以和挂锁同时使用。

注: 将旋转手柄锁定到 I (ON) 位置并不会禁用断路器的保护功能。在发生电气故障时,断路器仍会脱扣。解除锁定后,手柄会移动到 Trip 位置。要使断路器恢复工作,请遵循复位说明

门锁(MCC 功能)

MCC 功能中为直接旋转手柄提供了更多选项。

当断路器处于 I (ON) 位置时,直接旋转手柄将门锁定在关闭位置。

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
只有具备相应资质的人员才有权禁用门锁。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

当断路器处于 I (ON) 位置时,请临时禁用此锁,以便打开门。

禁用此锁时,需要改动旋转手柄。请参阅说明书 NNZ4766107 ComPacT NSX100–630 的 MCC 转换附件

如果锁具被禁用,则直接旋转手柄的以下功能将变得无效:

  • 锁门

  • 在柜门打开时防止断路器合闸

在柜门打开时防止断路器合闸

锁门设备还可以有助于防止直接旋转手柄在在柜门打开时移动到 I (ON) 位置。

铅封附件

使用铅封附件防止断路器操作。

铅封

阻止的操作

门框安装螺钉

  • 拆开门框

  • 检查附件

  • 拆卸脱扣单元

透明保护盖

  • 更改脱扣单元的设置

  • 检查脱扣单元的测试端口

端子屏罩安装螺钉

接触电源连接电缆(防止直接接触)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?