DOCA0187ZH-03

BSCM Modbus SL/ULP 模块模式

根据系统电压,使用 BSCM Modbus SL/ULP 模块

危险
电击、爆炸或弧闪危险
系统电压高于 480 Vac 或 480 Vdc 时,请勿将 BSCM Modbus SL/ULP 模块连接到 Modbus Serial Line 通讯网络。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  • 系统电压低于 480 Vac 或 480 Vdc 时,可以在以下模式下使用 BSCM Modbus SL/ULP 模块:

    • Modbus SL 模式

    • ULP 模式

    • Modbus SLULP 模式

  • 系统电压高于 480 Vac 或 480 Vdc,且低于或等于 690 Vac 或 690 Vdc 时,请在仅 ULP 模式下使用 BSCM Modbus SL/ULP 模块,同时还应使用绝缘 NSX 线缆。

BSCMModbus SL 模式

在仅 Modbus SL 模式下, BSCM Modbus SL/ULP 模块用于使用商业型号为 LV434224Modbus SL 集线器将 ComPacT NSX 断路器连接到 Modbus Serial Line 通讯网络。如要读取 BSCM Modbus SL/ULP 模块上的 SD 状态,请为 BSCM Modbus SL/ULP 模块使用商业型号为 LV434210SD 辅助触点。

下图显示了处于仅 Modbus SL 模式下的 BSCM Modbus SL/ULP 模块的示例。

  1. Modbus TCP 客户端

  2. Ethernet 电缆

  3. Modbus SL 集线器 (LV434224)

  4. Modbus SL 线缆(LV434221、LV434222 或 LV434223)

  5. BSCM Modbus SL/ULP 模块 (LV434220)

  6. MicroLogic 567 脱扣单元

  7. 用于 BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点 (LV434210)

  8. IFE Ethernet 交换机服务器 (LV434002)

BSCMULP 模式

在仅 ULP 模式下,BSCM Modbus SL/ULP 模块用于使用 NSX 线缆藉由 ULP 通讯网络将 ComPacT NSX 断路器连接到 ULP 模块(如 IFMIFE 通讯接口)。其他 ULP 模块(如 IO 模块)和 FDM121 显示器也可以连接到同一 ULP 通讯网络。

危险
电击、爆炸或弧闪危险
  • 如果系统电压高于 480 Vac 或 480 Vdc,且低于或等于 690 Vac 或 690 Vdc,则仅 ULP 模式是唯一允许的 BSCM Modbus SL/ULP 模块模式,同时还应使用商业型号为 LV434204 的绝缘 NSX 线缆。
  • 系统电压高于 690 Vac 或690 Vdc 时,禁止使用 BSCM Modbus SL/ULP 模块或绝缘 NSX 线缆。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

建议在仅 ULP 模式下,使用 IFMIFE 通讯接口,将插入式或抽出式 ComPacT NSX 断路器连接到通讯网络。

ULP 模式下的商业型号为 LV434220 的 BSCM Modbus SL/ULP 模块可替代商业型号为 LV434205BSCM 模块。有关商业型号为 LV434205 的 BSCM 模块的特定功能,详见附录

下图显示了处于仅 ULP 模式下的 BSCM Modbus SL/ULP 模块的示例。

  1. Modbus TCP 客户端

  2. Ethernet 电缆

  3. 用于单个断路器 (LV434001) 或 IFE Ethernet 交换机服务器 (LV434002) 的 IFE Ethernet 接口

  4. BSCM Modbus SL/ULP 模块 (LV434220)

  5. MicroLogic 567 脱扣单元

  6. NSX 线缆(LV434200、LV434201、LV434202 或 LV434204)

  7. ULP 线缆(LV434195、LV434196、LV434197 或 LV434198)

  8. IO 模块 (LV434063)

  9. FDM121 显示器 (TRV00121)

BSCM Modbus SLULP 模式

Modbus SLULP 模式下,BSCM Modbus SL/ULP 模块用于将 ComPacT NSX 断路器连接到:

  • Modbus Serial Line 通讯网络(藉由 Modbus SL 集线器)

  • ULP 模块,如 IO 模块 1IO 模块 2FDM121 显示器(藉由 NSX 线缆)

注: 在此模式下,无法连接到用作 ULP 模块的 IFMIFE 通讯接口。如果连接到作为 ULP 模块的 IFMIFE 通讯接口,那么通过 Modbus SL 集线器进行的 Modbus 连接将无法再运行。
BSCM Modbus SL/ULP 模块、已连接的 ULP 模块以及 MicroLogic 567 脱扣单元Modbus SL 集线器供电。Modbus SL 集线器可以直接由端子块连接器供电,或者通过堆叠连接器供电。

下图显示了处于 Modbus SLULP 模式下的 BSCM Modbus SL/ULP 模块的示例。

  1. Modbus TCP 客户端

  2. Ethernet 电缆

  3. Modbus SL 集线器 (LV434224)

  4. Modbus SL 线缆(LV434221、LV434222 或 LV434223)

  5. BSCM Modbus SL/ULP 模块 (LV434220)

  6. MicroLogic 567 脱扣单元

  7. NSX 线缆(LV434200、LV434201、LV434202 或 LV434204)

  8. IFE Ethernet 交换机服务器 (LV434002)

  9. ULP 线缆(LV434195、LV434196、LV434197 或 LV434198)

  10. IO 模块 (LV434063)

  11. FDM121 显示器 (TRV00121)

BSCM Modbus SL/ULP 模块与通讯电动机构

ComPacT NSX 断路器配备有通讯电动机构时,BSCM Modbus SL/ULP 模块必须启用电动机构到通讯网络的连接。

如果 BSCM Modbus SL/ULP 模块处于仅 Modbus SL 模式,则必须使用 BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点向 提供通讯电动机构提供 SD 状态。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?