DOCA0187ZH-03

BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点

简介

如果 BSCM Modbus SL/ULP 模块处于仅 Modbus SL 模式下,则使用 BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点将断路器脱扣 (SD) 状态提供至 BSCM Modbus SL/ULP 模块。

BSCM Modbus SL/ULP 模块 SD 辅助触点的商业型号为 LV434210

注: BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点不能安装在 ComPacT NSX400K 断路器中。

描述

BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点是选配件。当在仅 Modbus SL 模式下连接到 BSCM Modbus SL/ULP 模块时,它指示断路器由于以下原因脱扣:

  • MX 或 MN 线圈的操作

  • 脱扣按钮的操作

编号

数据介质

传输的数据

备注

A

BSCM Modbus SL/ULP 微动开关的 SD 辅助触点

SD 触点的状态

BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点接入 SD 插槽而不是辅助触点。

B

用于连接到 BSCM Modbus SL/ULP 模块的内部接线

通讯网络

利用 BSCM Modbus SL/ULP模块BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点还能够传输断路器状态信息。

安装

用来安装 BSCM Modbus SL/ULP 模块 SD 辅助触点的插槽取决于断路器的类型。

ComPacT NSX100-250

ComPacT NSX400-630

A BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点

B BSCM Modbus SL/ULP 模块

BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点不得与 SD 触点同时安装。

BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点可以现场安装。

有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:GHD16256AA 用于 BSCM Modbus SL/ULP 的 24 Vdc 端子块和 SD 辅助触点

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?