DOCA0187ZH-03

热磁脱扣单元概述

简介

热磁脱扣单元设计用于为配电环境或者为特殊应用提供保护。

产品识别信息

保护类型

TM-D

热磁脱扣单元

TM-G

吸合电流低的热磁脱扣单元(用于保护发电机,馈线非常长)

MA

磁脱扣单元(比如用于保护电机、变压器)

下表显示了可与 ComPacT NSX 断路器配合使用的脱扣单元。有关更多信息,请参阅 LVPED221001ZH ComPacT NSX & NSXm 目录

脱扣单元

内置/可互换

NSX100

NSX160

NSX250

NSX400

NSX630

1P

2P

3P/4P

1P

2P

3P/4P

1P

3P/4P

3P/4P

3P/4P

NA (开关切断器)

内置

TM-D

内置

TM-D

可互换

TM-AC

内置

TM-AC

可互换

TM-G

可互换

MA

可互换

热磁脱扣单元的保护和设置

调节旋钮位于脱扣单元的前面:

项目

参数

描述

类型(1)

TM-D

TM-G

MA

A

脱扣单元设置范围:最小设置/最大设置。

脱扣单元额定值 In 对应于设置范围的最大值。

O

O

O

B

Ir

热保护吸合电流

C

tr

热保护时间延迟

O

O

D

Ii

磁保护吸合电流

✔/O

O

E

磁保护时间延迟

O

O

O

(1) 功能:

:可调

O:不可调

✔/O:可调或不可调,具体取决于脱扣单元额定值

:不存在

热磁脱扣单元的可升级性

警告
MICROLOGIC 脱扣单元损毁危险
必须使用折断螺钉 LV429513 来安装 MicroLogic 脱扣单元。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

脱扣单元的可升级性取决于断路器的类型:

  • 对于 1 或 2 极,脱扣单元为内置。

  • 对于 3 或 4 极,脱扣单元可互换。

注: 在具有 RHB1HB2 和 K 分断类型的 ComPacT NSX 断路器中,脱扣单元不可互换。

脱扣单元的现场更换简单而可靠:

  • 无需建立连接

  • 无须特殊工具(如经校准的力矩扳手)

  • 通过机械帽确保与脱扣单元的兼容

  • 限力矩螺钉保证了安装的安全性(参见下图)

脱扣单元的设计限制了不正确紧固或疏忽的风险。更换过程的简单性意味着在进行操作和维护过程时很容易进行必要的调整。

注: 当脱扣单元按照这种方式安装时,脱扣单元仍然可以被移除:螺钉头依然可以触及。脱扣单元在移除后重装时,必须使用限力矩螺钉 LV429513 来重新安装。

保护的铅封

热磁脱扣单元的透明盖可以被封上以防止对保护设置的修改:

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.