DOCA0187ZH-03

附件

ComPacT NSX 断路器的附件

ComPacT NSX 断路器提供了种类齐全的附件。附件可以现场安装以提高操作的安全性和简便性。

用于拨动手柄的密封套,从前面提供 IP43 保护

短的或长的端子屏罩,提供 IP40 保护

灵活的相间隔板,改善电源接线间的绝缘

关于附件产品的更多信息,请参阅 LVPED221001EN ComPacT NSX & NSXm 目录

带有预切栅格的长端子屏罩

1 切割栅格

2 调整栅格的大小

3 将栅格插入到端子屏罩中

带有预切栅格的端子屏罩简化了断路器的现场连接,无需考虑要连接的导线数量为何。此预切栅格的安装说明见 Schneider Electric 网站的以下说明书:

  • NNZ4765407 ComPacT NSX100–250 断路器和隔离开关

  • NNZ4765507 ComPacT NSX400–630 断路器和隔离开关

短端子屏罩

短端子屏罩的安装说明见 Schneider Electric 网站的以下说明书:

  • NNZ4765407ComPacT NSX100–250 断路器和隔离开关

  • NNZ4765507ComPacT NSX400–630 断路器和隔离开关

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?