DOCA0187ZH-03

Modbus SL 集线器

简介

Modbus SL 集线器用于通过 Modbus Serial Line 通讯网络,将处于仅 Modbus SL 模式以及 Modbus SLULP 模式的 BSCM Modbus SL/ULP 模块连接到 Modbus 客户端。

Modbus SL 集线器的商业型号为 LV434224

注: 如果将 IFMIFE 通讯接口连接到 BSCM Modbus SL/ULP 模块,那么通过 Modbus SL 集线器进行的 Modbus 连接将无法再运行。

描述

  1. 24 Vdc 电源和 Modbus SL 端子块

  2. 3 个 RJ45 Modbus SL 端口

  3. 产品信息的对应二维码

  4. 堆叠附加接口(TRV00217,选配)

  5. 接地连接

  6. 堆叠附加端口盖

安装

危险
电击、爆炸或弧闪危险
系统电压高于 480 Vac 或 480 Vdc 时,禁止使用 Modbus SL 集线器。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:。BQT1758409 Modbus SL 集线器

Modbus SL 线缆

Modbus SL 线缆用于将 BSCM Modbus SL/ULP 模块连接到 Modbus SL 集线器。Modbus SL 线缆有三种不同长度:

  • 商业型号 LV434221:0.35 m (1.15 ft)

  • 商业型号 LV434222:1.3 m (4.26 ft)

  • 商业型号 LV434223:3 m (9.84 ft)

A 用于连接到 Modbus SL 集线器的 RJ45 插头

B 包含产品信息二维码的标签

C 用于连接到 BSCM Modbus SL/ULP 模块的 4 针连接器

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.