DOCA0187ZH-03

配电应用中的过流保护

ComPacT NSX 断路器过流脱扣单元

ComPacT NSX 断路器脱扣单元设计用于处理过流(过载电流和短路电流),在某些情况下,还能够处理接地故障电流。

  • 吸合电流调节计算相对于要保护的下游电路来进行。

  • 时间延迟调节计算相对于保护管理(协调)来进行。

注: 保护方案基于各种保护的协调 - 尤其基于选择性保护。为此,可以在遵循电流和功率相关的选择性保护规则的前提下使用时间延迟(时间相关的选择性保护)。

脱扣单元有两种类型:

  • 用于 ComPacT NSX 100-250 断路器的热磁脱扣单元

  • 用于 ComPacT NSX 100-630 断路器的 MicroLogic 电子脱扣单元

过流保护的标准设置

标准 IEC/EN 60947-2 规定了断路器极限值下的脱扣特性。

下表总结了标准 IEC/EN 60947-2 对断路器保护功能的建议:

保护功能

设置建议

长延时保护

反时限类型的长延时保护(含 I 2t 常数):

  • 电流低于 105% Ir 时,不脱扣

  • 在少于两小时的时间内,如果电流达到以下水平,则脱扣:

    • 120% Ir(对于电子脱扣单元)

    • 130% Ir(对于热磁脱扣单元)

对于较高的故障电流,脱扣时间与故障电流值成反比。

短延时保护

短延时保护为定时限类型:

  • 电流低于短延时设置的 80% 时,不脱扣

  • 电流达到短延时设置的 120% 时,脱扣

脱扣时间:

  • 对于无时间延迟的短延时保护,少于 0.2 秒

  • 对于有时间延迟的保护,等于时间延迟 tsd 的值

瞬时保护

瞬时保护为定时限类型:

  • 电流低于瞬时设置的 80% 时,不脱扣

  • 电流达到瞬时设置的 120% 时,脱扣

脱扣时间少于 0.2 秒。

中性导线

安装规则中明确规定了针对以下各方面所使用的保护类型:

  • 潜在过流(过载和短路)。

  • 导线保护。

  • 包括中性导线在内的所有导线的同时切断(多极分断)。

注: 三条相线导线必须全部同时保护。中性导线(如果其为分布式,且如果在尺寸上与相线相同,即,为全中性线)通常通过相线保护来提供保护。

中心线保护说明

在以下情况下,必须对中心线采取特殊保护:

  • 中心线尺寸小于相线尺寸。

  • 安装了可产生三阶谐波(及其倍数谐波)的非线性负载。

因运行原因(多源图)或安全原因(在断电时进行工作)可能需要切断中性线。

概括来说,中性线导体可以为:

ComPacT NSX 脱扣单元适合所有保护类型。

ComPacT NSX

可能性

中性线保护

3P

3P、3D

3P + ENCT

3P、3D

3P、3D + N/2

半中性线

3P、3D + N

全中性线

3P、3D + OSN (1)

加大中性线

4P

4P、3D

4P、3D + N/2

半中性线

4P, 4D

全中性线

4P、4D + OSN (1)

加大中性线

(1) 当存在三阶谐波(及其倍数谐波)的大电流时,使用 OSN(加大中性线)保护。MicroLogic 567 脱扣单元上配有 OSN 保护。请参阅DOCA0188•• ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 电子脱扣单元 - 用户指南

P:分断极,D:受脱扣单元保护的极,N:中性线保护。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?