DOCA0187ZH-03

电气辅助装置概述

电气辅助装置

下表给出了可以增设到 ComPacT NSX 断路器的电气辅助装置。有关更多信息,请参阅 LVPED221001ZH ComPacT NSX & NSXm 目录

电气辅助装置

NSX100

NSX160

NSX250

NSX400

NSX630

1P

2P

3P/4P

1P

2P

3P/4P

1P

3P/4P

3P/4P

3P/4P

OFSD 辅助触点

SDE 辅助触点

SDx 模块

SDTAM 模块

无线指示辅助装置

MN 欠压脱扣线圈

MX 分励脱扣线圈

BSCM Modbus SL/ULP 模块

用于 BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点

NSX 线缆

24 Vdc 电源连接器(1)

(1) 带有 MicroLogic 567 脱扣单元

电气辅助装置安装演示视频

如要访问与 ComPacT NSX100-250 3P 断路器中的电气辅助装置安装有关的演示视频,请单击以下链接:https://youtu.be/zDqRyZHBWr4,将此链接复制粘贴至 Web 浏览器,或者扫描二维码。

ComPacT NSX100/160 2P 断路器上电气辅助装置的插槽

下图显示了电气辅助装置安装在盒体中时可使用的插槽。每个插槽只能安装一个辅助装置。有关更多信息,请参阅 LVPED221001ZH ComPacT NSX & NSXm 目录

名称

插槽

A

B

C

OF1(有线或无线)

SD(有线或无线)

MN

MX

ComPacT NSX100-250 3P/4P 断路器上电气辅助装置的插槽

下图显示了电气辅助装置安装在盒体中时可使用的插槽。每个插槽只能安装一个辅助装置。有关更多信息,请参阅 LVPED221001ZH ComPacT NSX & NSXm 目录

名称

插槽

 

备注

A

B

C

D

E

F

标准指示和控制辅件

OF1(有线或无线)

适用于所有脱扣单元类型和控制类型(拨动手柄、旋转手柄或电动机构)。

OF2(有线或无线)

SD(有线或无线)

SDE(有线或无线)

SDV(仅有线)

VigiPacT Add-on 中的指示触点

MN

适用于所有脱扣单元类型和控制类型(拨动手柄、旋转手柄或电动机构)。

MX

远程指示和通讯辅件

BSCM Modbus SL/ULP 模块

用于 BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点

在仅 Modbus SL 模式下,兼容 BSCM Modbus SL/ULP 模块。

NSX 线缆

用于将 BSCM Modbus SL/ULP 模块连接到 ULP 模块。

NSX 线缆

用于在未安装 BSCM Modbus SL/ULP 模块的情况下,将 MicroLogic 567 脱扣单元连接到 ULP 模块。

MicroLogic 脱扣单元的特定指示辅助装置

SDx

包括供 MicroLogic 47 脱扣单元使用的 SDV

SDTAM

仅适用于带 MicroLogic 2 M6 E-M 电机保护专用型脱扣单元的断路器

24 Vdc 电源连接器

用于将外部电源连接到 MicroLogic 567 脱扣单元。

注: 无法将所有辅助装置同时安装在一个脱扣单元上。例如,SDx 模块不得与 MNMX 线圈及 OF1 触点同时安装。

ComPacT NSX400-630 3P/4P 断路器上电气辅助装置的插槽

只有 ComPacT NSX400-630 断路器才配备有 MicroLogic 脱扣单元。

下图显示了电气辅助装置安装在盒体中时可使用的插槽。有关更多信息,请参阅 LVPED221001ZH ComPacT NSX & NSXm 目录

名称

插槽

备注

A

B

C

D

E

F

G

H

I

标准指示和控制辅件

OF1(有线或无线)

适用于所有脱扣单元类型和控制类型(拨动手柄、旋转手柄或电动机构)。

OF2(有线或无线)

OF3(有线或无线)

OF4(有线或无线)

SD(有线或无线)

SDE(有线或无线)

SDV(仅有线)

VigiPacT Add-on 中的指示触点

MN

适用于所有脱扣单元类型和控制类型(拨动手柄、旋转手柄或电动机构)。

MX

远程指示和通讯辅件

BSCM Modbus SL/ULP 模块

用于 BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点

在仅 Modbus SL 模式下,兼容 BSCM Modbus SL/ULP 模块。

NSX 线缆

用于将 BSCM Modbus SL/ULP 模块连接到 ULP 模块。

NSX 线缆

用于在未安装 BSCM Modbus SL/ULP 模块的情况下,将 MicroLogic 567 脱扣单元连接到 ULP 模块。

MicroLogic 脱扣单元的特定指示辅助装置

SDx

包括供 MicroLogic 47 脱扣单元使用的 SDV

SDTAM

仅适用于带 MicroLogic 2 M6 E-M 电机保护专用型脱扣单元的断路器

24 Vdc 电源连接器

用于将外部电源连接到 MicroLogic 567 脱扣单元。

注: 无法将所有辅助装置同时安装在一个脱扣单元上。比如,SDx 远程指示选件无法与 MNMX 线圈同时安装。

指示触点的操作

下表列出了指示触点(或输出)与执行器和主触点的相关位置。

 

执行器和主触点位置

ON

通过以下方式脱扣:

OFF

MN/MX

PT(1)

脱扣单元(2)

L

S 或 So

I

R

G

名称

指示触点位置

OF

SD

SDE

SDV

SDx 输出(3)

SD2

SDT

SD4

PAL

SDG

SDV

SDTAM 输出

SD2

预合/预分SDT

✔✔

SD4

接触器控制

:触点闭合, ✔✔:预合输出 (400 ms)

(1) PT:脱扣按钮

(2)L:长延时保护

S 或 So:短延时保护

I:瞬时保护

R:VigiPacT Add-on 保护(接地漏电)

G:接地故障保护

可以借助 EcoStruxure Power Commission 软件,针对 MicroLogic 567 脱扣单元,自定义 (3) SDx 输出分配。

注: 指示(转换)触点在配电盘中由常开 (NO) 触点的状态表示。

NO 触点的状态对于以下装置在以下情况下为断开:

  • OF 触点,当断路器处于 O (OFF) 位置时。

  • SDSDESDV 触点,当相关功能没有激活时。

OF 触点与主触点关系的次序图

A 主触点

B OF 转换触点位置

无线指示辅助装置的操作

无线指示辅助装置提供的信息与 OF、SD 或 SDE 位置的标准有线辅助触点所提供的信息相同。这些信息远程发送到网关或 Panel Server

在调试无线指示辅助装置时,用户定义所发送的信息的类型:分闸/合闸或脱扣。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?