DOCA0187ZH-03

MicroLogic 2 G 电子脱扣单元

简介

MicroLogic 2 G 电子脱扣单元用于保护通过发电机供电的配电系统或者输电线较长的配电系统。

描述

调节旋钮和指示灯位于正面。

A MicroLogic 2G 电子脱扣单元设置范围

B Ready LED(绿色)

C 过载预警 LED(橙色):90% Ir

D 过载报警 LED(红色):105% Ir

E 测试端口

F 用于长延时保护吸合电流 Io 的预设旋钮

G 用于长延时保护吸合电流 Ir 的微调旋钮

H 用于短延时保护吸合电流 Isd 的调节旋钮

I 瞬时保护吸合电流 Ii

脱扣单元额定 In 对应于设置范围的最大值。

设置长延时保护

长延时保护吸合电流 Ir 使用 2 个多位旋钮设置。

  • 预设的旋钮允许将吸合电流预设为值 Io(在旋钮上以安培为单位显示)。

    最大预设值(预设旋钮上的最大设置)等于脱扣单元额定值 In

  • 调节旋钮可用于微调吸合电流 Ir(该值在旋钮上以 Io 的倍数显示)。

步骤

操作

1

将两个调节旋钮都设置为最大值(对于 Io:设置为值 In (A);对于 Ir:设置为 1)。

2

Io 预设旋钮设置到比所需值高的值。

Ir 设置值为:Io 设置 (A)。

3

转动微调旋钮,在 0.9 x IoIo 的范围内调节 Ir 值。

4

Ir 设置值为:Io (A) 设置 x 微调。

长延时保护的时间延迟 tr 无法调节。

下表显示根据过载电流(tr 的倍数)的长延时保护时间延迟 Ir 值(秒):

负载中的电流 In

时间延迟

1.5 x Ir

15 秒

6 x Ir

0.5 秒

7.2 x Ir

0.35 秒

精确度范围为 -20%,+0%。

设置短延时保护

短延时保护吸合电流 Isd 使用多位旋钮设置。

设置值以 Ir 的倍数为单位。

步骤

操作

1

首先设置长延时保护:设置吸合电流为 Ir (A)。

2

Isd 调节旋钮转到所需的值。

Isd 值的可调范围为 1.5 x Ir 至 9 x Ir

3

Isd 设置为 Ir (A) x Isd 设置。

精确度范围为 +/- 10%。

短延时保护的时间延迟 tr 无法调节:

  • 非脱扣时间:140 ms

  • 最长分断时间:200 ms。

设置瞬时保护

瞬时保护的吸合电流 Ii 无法调节。

下表显示根据脱扣单元额定值 In 的瞬时保护吸合电流 Ii 值(安培):

脱扣单元额定值 In (A)

40

100

160

250

吸合电流 Ii (A)

600

1500

2400

3000

精确度范围为 +/- 15%。

瞬时保护的时间延迟无法调节:

  • 非脱扣时间:15 ms

  • 最长分断时间:50 ms。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?