利用通讯电动机构使断路器分闸、合闸和复位
简介
通讯电动机构可以通过通讯网络使用远程命令对断路器执行远程分合闸。
为此,需要使用通讯电动机构和 BSCM Modbus SL/ULP 模块。
将 BSCM Modbus SL/ULP 模块连接到通讯网络,以:
-
接收合闸、分闸和复位命令。
-
传送断路器的状态信息:O (OFF)、I (ON)、通过 SDE 脱扣。
BSCM Modbus SL/ULP 模块中通讯电动机构的接线方式可以使用 EcoStruxure Power Commission 软件来配置。必须严格按照电动机构简图进行配置。
小心 |
|---|
|
电气故障引起反复合闸的危险
请勿修改电动机构的接线图。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
手动操作:本地分闸、合闸和复位
其操作程序与标准电动机构相同。
自动操作:远程分闸、合闸和复位
其操作程序与标准电动机构相同。
电气故障脱扣后的复位
在不修改出厂配置的情况下,只能在本地完成电气故障脱扣后的复位,这与标准电动机构相同。
对于配备通讯电动机构的断路器,可以授权远程复位。通讯电动机构的复位模式可通过以下方式配置:
-
EcoStruxure Power Commission 软件
-
通讯网络
有关更多信息,请参阅配置通讯电动机构。
小心