BSCM Modbus SL/ULP 模块配置
可以在 BSCM Modbus SL/ULP 模块中配置以下参数:
-
Modbus 地址和 Modbus 参数(在仅 Modbus SL 模式或 Modbus SL 和 ULP 模式下)
-
维护指示
-
通讯电动机构参数(如有)
配置 BSCM Modbus 地址
在仅 Modbus SL 模式以及 Modbus SL 和 ULP 模式下,使用 BSCM Modbus SL/ULP 模块正面的 Modbus 地址旋转开关配置 BSCM Modbus 地址:
-
Modbus 地址旋转开关位置 0 让您能够借助以下方式设置 BSCM Modbus 地址(1 至 99):
-
EcoStruxure Power Commission 软件
-
MicroLogic 5 或 6 显示屏。
-
-
Modbus 地址旋转开关位置 1 至 D 对应于 BSCM Modbus 地址 1 至 13。如果使用 Modbus 地址旋转开关将 BSCM Modbus 地址设置为 1 至 13,则无法使用 EcoStruxure Power Commission 软件或 MicroLogic 5 或 6 显示屏来设置 BSCM Modbus 地址。
配置 BSCM Modbus 参数
可以使用以下方式配置 BSCM Modbus SL/ULP 模块的 Modbus 参数:
-
BSCM Modbus SL/ULP 模块上的 Modbus 地址旋转开关
-
MicroLogic 5 或 6 显示屏
-
EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件
下表显示了用于设置不同参数的不同方式:
| 参数 | 值 | 出厂设置 | 在 BSCM Modbus SL/ULP 模块上设置 | 在 MicroLogic 5 或 6 脱扣单元上设置 | 在 EPC 软件上设置 |
|---|---|---|---|---|---|
|
远程挂锁 |
|
已禁用 |
– |
– |
✔ |
|
地址 |
1–99 |
99 |
✔ (1) |
✔ |
✔ |
|
波特率 |
|
19200 |
– |
✔ |
✔ |
|
奇偶校验 |
|
偶 |
– |
✔ |
✔ |
|
停止位 |
|
1 |
– |
– |
✔ |
|
Modbus SL Auto Go 激活 |
|
已启用 |
– |
✔ (2) |
✔ |
|
(1) 只能将 Modbus 地址设置为 1 至 13。 (2) 如要使用 MicroLogic 5 或 6 脱扣单元激活 Modbus SL Auto Go 功能,则将波特率设置为 Auto。 |
|||||
远程挂锁
用户可启用或禁用通过 Modbus 网络将远程控制命令发送至 BSCM Modbus SL/ULP 模块自身以及发送至 IMU 的其他模块。没有物理挂锁按钮。请使用 EcoStruxure Power Commission 软件中提供的远程挂锁参数。
有关更多信息,请参阅 EcoStruxure Power Commission 在线帮助。
Modbus SL Auto Go 功能
如果启用了 Modbus SL Auto Go 功能,BSCM Modbus SL/ULP 模块会自动检测通讯网络速度和奇偶校验。自动速度检测算法会检测可用的波特率以及校验位,并自动检测 Modbus Serial Line 通讯网络参数。为了让自动速度检测算法有效运行,Modbus 客户端必须在 Modbus Serial Line 通讯网络上发送至少 36 帧信息。
传输格式为二进制格式,起始位 1 个,数据位 8 个,偶校验或奇校验为 1 个停止位,无奇偶校验时为 2 个停止位。
如果自动检测算法没有检测网络参数,建议按以下步骤操作:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
使用 BSCM Modbus SL/ULP 模块的服务器 ID,以任意地址并针对任意数量的寄存器,向服务器发送读取多个寄存器请求(功能代码 0x03)。 |
|
2 |
该请求至少要发送 36 次。 |
配置维护指示
可以通过以下方式配置 BSCM Modbus SL/ULP 模块的维护指示:
-
EcoStruxure Power Commission 软件
-
通讯网络
配置通讯电动机构
小心 |
|---|
|
电气故障引起反复合闸的危险
只能由具备相应资质的电气人员来重新配置 BSCM Modbus SL/ULP 模块。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
默认情况下,通讯电动机构只能本地复位,且自动复位处于禁用状态。如要授权远程复位,可通过以下方式配置通讯电动机构的复位模式:
-
EcoStruxure Power Commission 软件
-
通讯网络
-
Enable Reset even if SDE,即使在发生电气故障脱扣后,也允许使用通讯网络来复位此机构。
-
Enable Automatic Reset,允许在通过 MN、MX 脱扣线圈或 push-to-trip 按钮执行了脱扣之后自动复位。
-
Enable Reset even if SDE 和 Enable Automatic Reset,即使在发生电气故障脱扣后,也允许自动复位。
使用 EPC 软件配置 BSCM Modbus SL/ULP 模块
如要配置 BSCM Modbus SL/ULP 模块,请使用运行 EcoStruxure Power Commission (EPC) 软件的 PC:
-
在仅 Modbus SL 模式或 Modbus SL 和 ULP 模式下,将 PC 连接到 Modbus SL 集线器的 RJ45 端口。
-
在仅 ULP 模式下,将 PC 连接到 Service Interface 或 USB 维护模块,此维护模块连接到:
-
ULP 模块(其连接到 BSCM Modbus SL/ULP 模块)的 RJ45 连接器(比如,IFM Modbus SL 通讯接口)。
-
MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元的测试端口。
-
网络安全建议
警告 |
|---|
|
系统可用性、完整性和保密性面临的潜在威胁
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
有关详细信息,请参阅 DOCA0122•• MasterPacT、ComPacT、PowerPacT - 网络安全指南。
小心
警告