DOCA0187ZH-03

MicroLogic 2 AB 4 AB 电子脱扣单元

简介

MicroLogic 2 AB4 AB 电子脱扣单元用于公共配电环境,根据签约的协议限制向用户供电的电流强度。

MicroLogic 2 AB4 AB 电子脱扣单元只有 4 极配置。它们的特性分别与 MicroLogic 2 和 4 相同,但拥有特殊的额定值和长延时保护设置。

描述

调节旋钮和指示灯位于正面。

  • MicroLogic 2 AB

  • MicroLogic 4 AB

    A MicroLogic 电子脱扣单元设置范围

    B 用于设置中性线保护的选择旋钮

    C Ready LED(绿色)

    D 过载预警 LED(橙色):90% lr

    E 过载报警 LED(红色):105% lr

    F 测试端口

    G 用于长延时保护吸合电流 lr 的调节旋钮

    H 用于短延时保护吸合电流 Isd 的调节旋钮

    I 瞬时保护吸合电流 Ii

    J 用于接地漏电保护吸合电流 IΔn 的调节旋钮

    K 接地漏电故障指示灯:检测到接地漏电故障时,为黄色。

    L 用于定期接地漏电功能测试的测试按钮 (T)

    M 用于接地漏电时间延迟 Δt 的调节旋钮

    N 用于断开脱扣单元电源与相线的连接的开关,在执行面板介电测试时使用

脱扣单元额定值 In 对应于调节范围的最大值。

设置长延时保护

长延时保护吸合电流 Ir 使用多位旋钮设置。最大预设值(调节旋钮上的最大设置)等于脱扣单元额定值 In

下表显示针对每个脱扣单元额定值的长延时保护吸合电流 Ir 值(安培),这些值直接显示在旋钮上。

脱扣单元额定值 In (A)

吸合电流 Ir (A)

100

40

40

50

60

70

80

90

100

160

90

100

110

120

130

140

150

160

240

140

150

160

170

180

200

220

240

400

260

280

300

320

340

360

380

400

长延时保护时间延迟无法调节。下表显示了取决于负载中的电流的脱扣时间延迟值:

负载中的电流 In

时间延迟

1.5 x Ir

15 秒

6 x Ir

0.5 秒

7.2 x Ir

0.35 秒

其他保护设置

有关 MicroLogic 2 AB 脱扣单元上的所有其他设置,请参阅 MicroLogicMicrologic 2 电子脱扣单元

有关 MicroLogic 4 AB 脱扣单元上的所有其他设置,请参阅 MicroLogicMicrologic 4 电子脱扣单元

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?