DOCA0187ZH-03

ComPacT NSX100-630 - Reflex 脱扣

简介

ComPacT NSX 断路器配有专有的 reflex 脱扣系统。

此系统能够切断极大的故障电流。

断路器通过由短路直接致动的“活塞”进行机械脱扣。

对于电流较大的短路,此系统能够以较快的速度断流,确保选择性保护。

Reflex 脱扣曲线仅取决于断路器额定值。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?