DOCA0187ZH-03

配电系统中的故障电流

故障电流类型

故障电流有四种类型,共分为两个类别:

  • 过流类别:

    • 过载电流

    • 短路电流

  • 接地故障类别:

    • 低强度接地故障

    • 高强度接地故障

过流类别

主要特性及相关的风险如下:

  • 过载电流:

    引起这些电流的主要原因是受电侧负载过大。比如,车间中同时有过多的用电设备(照明、加热、供电)在工作,于是就可能导致配电过载。

    过载电流的主要风险在于,会逐步降低设备性能,或者引起火灾。

  • 短路电流:

    引起这些电流的原因可能是设备或受电设备性能退化。比如,在恶劣条件(振动、潮湿和/或腐蚀性氛围)下工作的电机,其绕组的两个相位之间发生短路。

    短路电流的相关风险在于,会瞬间降低设备性能,引起火灾,或者甚至因短路点的电能过高而发生爆炸。

接地故障类别

引起接地故障的原因可能是,设备、负载或导线因在潮湿环境中性能退化而发生异常老化。

这种故障电流的强度取决于所使用的接地连接方式。这些电流可能存在以下情况:

  • 电流值非常低,即,远低于 TT 系统中的额定馈电流(这些电流被称为漏电流或剩余接地故障电流)。

  • 电流值较高,即,达到 TN-S 系统中的短路电流(这些电流被称为接地故障电流)。

无论接地漏电流的大小如何,都会带来极大的触电死亡或火灾风险。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?