DOCA0187ZH-03

接地故障保护

简介

接地故障保护通过以下功能来提供:

  • 接地漏电保护,在故障电流强度较低的情况下(故障电流限制请参见接地连接图 TT 或 TN-S)。接地故障保护通过以下器件来提供:

    • MicroLogic 47 脱扣单元中嵌入的接地漏电保护。

    • 增设到断路器的 VigiPacT Add-on 接地漏电保护模块。

  • MicroLogic 6 脱扣单元中嵌入的接地故障保护,在故障电流强度较高的情况下(此保护仅在接地连接图 TN-S 中使用)

嵌入的接地漏电保护

接地漏电保护嵌入在 MicroLogic 47 脱扣单元中。

IΔn 的最大值取决于断路器壳架等级:

断路器壳架等级

100 - 250

400 - 630

最大值 IΔn

5 A

10 A

此系列包含两种设备类型:

  • 脱扣设备在发生接地漏电故障时脱扣

  • 报警设备测量并通过以下方式指示接地漏电故障,但不脱扣:

    • 在正面上

    • 通过 SDx 输出触点

下图显示了 MicroLogic 4 脱扣单元的两种类型:

MicroLogic 4 脱扣

MicroLogic 4 报警

有关 MicroLogic 7 的更多信息,请参阅 DOCA0188•• ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 电子脱扣单元 - 用户指南

通过 VigiPacT Add-on 实现的接地漏电保护

VigiPacT Add-on 位于脱扣单元外部,用于针对以下情形提供接地漏电保护:

  • 系统电压高达 550 Vac

  • 分断能力超过 150 kA

VigiPacT Add-on 可以安装在带有热、热磁或 MicroLogic 2、5 和 6 脱扣单元的 ComPacT NSX 断路器上。

示意图:安装在 ComPacT NSX 断路器上的 VigiPacT Add-on

接地故障保护

接地故障保护嵌入在 MicroLogic 6 脱扣单元中。有关更多信息,请参阅 DOCA0188••ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 电子脱扣单元 - 用户指南

设置接地漏电保护

安装标准为接地漏电保护规定或建议了特定的灵敏度和脱扣时间值:

保护类型

IΔn

Δt

安装标准

防直接接触保护

≤ 30 mA

≤ 40 ms (1)

必需

防火保护

≤ 300 mA 或 ≤ 500 mA

≤ 40 ms (1)

必要时需要

防间接接触保护

IΔn

≤ 1 秒

IΔnΔt 的最低建议值(IΔn 的值取决于地面电阻)

(1) 故障电流 ≥ 10 IΔn时的 Δt

设置接地故障保护

安装标准(尤其是 NEC - National Electrical Code - 规定了美国境内的安装规范)为接地故障保护规定或建议了吸合电流和脱扣时间值。

位置

Ig

tg

NEC

低压配电系统的进电电源(以及 In > 1,000 A 的地方)

≤ 1,200 A

必需

≤ 3,000 A

≤ 1 秒

必需

低压配电系统下游

Ig

Ig 的最低建议值

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.