通过 VigiPacT Add-on 实现的接地漏电保护
简介
通过 VigiPacT Add-on 实现的接地漏电保护可提供针对极低绝缘故障电流的防护。如果存在绝缘故障,VigiPacT Add-on 会直接作用于断路器机构,从而使断路器以极快的速度脱扣。
接地漏电保护的两个 VigiPacT 版本如下:
-
当检测到接地漏电时,VigiPacT Add-on 测量接地漏电电流,且断路器脱扣。
-
VigiPacT Add-on Alarm 测量接地漏电电流,并在正面指示接地漏电故障(ALARM LED 红灯闪烁)。
VigiPacT Add-on 前面板
安装
VigiPacT Add-on 必须直接安装在 ComPacT NSX 断路器的端子下游。安装在 VigiPacT Add-on 脱扣单元上。
有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:
使用中间端子屏罩提供保护,防止直接接触接线端子块下游的断路器。
VigiPacT Add-on和 VigiPacT Add-on Alarm 可安装在具有以下特性的 ComPacT NSX100-630 断路器上:
-
3P 或 4P
-
固定式、插入式或抽出式
-
配有电磁、热磁或 MicroLogic 2、5 或 6 脱扣单元。
-
带有拨动手柄、旋转手柄或电动机构的断路器
带有 VigiPacT Add-on 的断路器可以安装在安装板、抽架或底座上。
对于断路器插入式底座版本:
-
VigiPacT Add-on Alarm 可安装在插入式底座下方。请勿在插入式底座下方安装 VigiPacT Add-on。
-
必须在断路器和 VigiPacT Add-on 上安装短端子屏罩(商业型号 LV429515 或 LV429516)。
在具有不间断中性线的 3 相系统中,连接中性线的 4 极 VigiPacT Add-on 可以藉由适配附件(商业型号 LV429214)来安装。
VigiPacT Add-on 可配备辅助触点 (SDV),以远程指示因接地漏电故障而发生的脱扣。
设置接地漏电灵敏度
VigiPacT Add-on 有助于为人和设备提供保护。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
VigiPacT Add-on 的设置调节必须仅由具备相应资质的电气人员完成。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
灵敏度可在 VigiPacT Add-on 和 VigiPacT Add-on Alarm 上设置。
|
吸合电流 IΔn |
0.03 A |
0.1 A |
0.3 A |
0.5 A |
1 A |
3 A |
10 A |
30 A |
|
吸合电流 IΔn (RSA) |
0.03 A |
0.06 A |
0.25 A |
0.375 A |
0.5 A |
3 A |
10 A |
30 A |
设置有意延迟
有意延迟只能在 VigiPacT Add-on 上设置。
当 IΔn 设置为 30 mA 时,无论旋钮位置为何,时间延迟 Δt 始终为 0 毫秒(瞬时脱扣)。
当 IΔn 的设置值高于 30 mA 时,时间延迟 Δt 可调节为以下值:
-
0 ms
-
60 ms
-
150 ms
-
300 ms
-
500 ms
-
800 ms
-
1.2 秒
-
4 秒
测试接地漏电保护
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
当外部电源电压高于
30 Vac 时,应采取一切必要措施,避免触电危险。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
测试按钮 (T) 位于 VigiPacT Add-on 和 VigiPacT Add-on Alarm 正面。按下测试按钮,可产生真实的接地故障,以用于全面测试断路器。
-
对于 VigiPacT Add-on,按下测试按钮将使断路器脱扣,且按钮 (R) 弹出。
-
对于 VigiPacT Add-on Alarm,将测试按钮按住 1 秒会导致 ALARM 接地漏电 LED 红色闪烁,且复位按钮 (R) 弹出。放开测试按钮后,LED 熄灭。
如果断路器未脱扣,或者 ALARM 接地漏电 LED 未红灯闪烁,则检查断路器是否通电。如果断路器已正确通电,并且尚未脱扣或指示接地漏电故障,则更换 VigiPacT Add-on 或 VigiPacT Add-on Alarm。
定期测试接地漏电保护功能。Schneider Electric 建议按照以下频率执行测试:
-
每三个月(如果当地没有相关规定)。
-
每月一次(如果设备在腐蚀性、多尘或恶劣环境中运行)。
接地漏电故障脱扣后复位断路器
发生接地漏电故障脱扣后,只有在按下复位按钮 (R),使 VigiPacT Add-on 或 VigiPacT Add-on Alarm 复位之后,才能使断路器重新合闸。
绝缘和介电强度测试
对于配备有 VigiPacT Add-on 的设备,绝缘和介电强度测试需要遵循特殊的程序。
危险