DOCA0187ZH-03

用于 80 A 至 250 A 的 3P 和 4P 断路器的 TM-D 热磁脱扣单元

简介

TM-D 热磁脱扣单元设计用于保护商业和工业配电环境中的导线。

脱扣单元有两种配置:

  • 3P, 3D

  • 4P, 3D

描述

调节旋钮位于脱扣单元的前面。

A TM-D 热磁脱扣单元的设置范围

B 用于热保护吸合电流 Ir 的调节旋钮

C 用于磁保护吸合电流 Ii 的调节旋钮 (仅限于 TM-D 200/250)

设置热保护

热保护吸合电流 Ir 使用 4 个刻度的旋钮来设置。

旋转热保护调节旋钮 (A) 可修改脱扣曲线,如 (B) 所示。

下表显示了对应每一个脱扣单元额定值、与旋钮 Ir 位置相应的热保护吸合电流 Ir 值(安培)(值通过旋钮指示)。

脱扣单元额定值 In (A)

16

25

32

40

50

63

80

100

125

160

200

250

吸合电流 Ir (A)

11

18

22

28

35

44

56

70

88

112

140

175

13

20

26

32

40

50

64

80

100

128

160

200

14

23

29

36

45

57

72

90

113

144

180

225

16

25

32

40

50

63

80

100

125

160

200

250

设置 In 为 80 A 至 160 A 的脱扣单元的磁保护

对于额定值低于 200 A 的脱扣单元,磁保护吸合电流不能调节,且固定为下表显示的值:

脱扣单元额定值 In (A)

16

25

32

40

50

63

80

100

125

160

吸合电流 Ii (A) +/- 20%

190

300

400

500

500

500

640

800

1250

1250

设置 In 为 200 A 至 250 A 的脱扣单元的磁保护

对于额定值在 200 A 和 250 A 之间的脱扣单元,磁保护吸合电流 Ii 可使用 6 个刻度的旋钮来设置。

旋转磁保护调节旋钮 (A) 可修改脱扣曲线,如 (B) 所示。

下表显示了与 Ii 旋钮位置相应的磁保护的吸合电流 Ii 值(安培)(值通过旋钮指示):

脱扣单元额定值 In (A)

200

250

吸合电流 Ii (A) +/- 20%

1000

1250

1200

1500

1400

1750

1600

2000

1800

2250

2000

2500

应用示例

通过以下特性保护馈电设备:

  • 采用 1,250 kVA 变压器(- 400 V, 4%)供电

  • 配电箱保护装置位于 15 米开外,其上的负载主要用于照明(白炽灯)、加热和小型机器

计算得到的额定电流(负载消耗)值为 In = 175 A。

下图为安装图:

可以使用根据相关法规进行的安装计算来决定要安装的相应 ComPacT NSX 断路器的特性(此计算使用 Ecostruxure Power Design – Ecodial 软件来执行)。

下表介绍了断路器选择:

安装

选择的 ComPacT NSX

备注

In = 175 A

ComPacT NSX250

外壳尺寸确定

分布式中性线

4P, 3D

全中心线和线性负载

Isc = 28.5 kA

F

Icu 性能见铭牌

Ikmin = 14.0 kA

下表显示了脱扣单元保护设置:

安装

选择的脱扣单元

备注

In = 175 A

TM-D 200,Ir 设置为 180 A

最佳选择

TM-D 250, Ir 设置为 175 A

如果考虑延长,则必须如此设置

Ikmin = 14.0 kA

Ii = 2,000 A 或 2,500 A

进行中心线调节,以对配电进行 Ii 保护,兼容:

  • 浪涌电流(不脱扣)

  • 短路保护(脱扣)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?