DOCA0187ZH-03

前面板示意说明

前面板

主控制件、操作指示、设置和锁定机构位于电动式断路器(带有电动机构)的正面。

A 面板

B 储能手柄

C 用钥匙锁锁定在 O (OFF) 位置(仅适用于 ComPacT NSX400-630

D 主触点位置指示

E 弹簧储能和准备合闸指示

F 挂锁在 O (OFF) 位置

G 手动/自动操作模式选择开关

H 铅封附件

I 合闸 (I (ON)) 和分闸 (O (OFF-T)) 按钮

J 脱扣单元

有关电动机构安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:

  • BQT6157604用于 ComPacT NSX100-250 的电动机构

  • BQT6157605用于 ComPacT NSX400-630 的电动机构

主触点位置指示

指示

描述

断路器合闸。

断路器分闸或脱扣。

注: 使用 SDSDE 辅助触点来区分 Trip 位置与 O (OFF) 位置。

弹簧储能和准备合闸指示

指示

描述

合闸弹簧已储能

合闸弹簧已释能

注: 合闸弹簧仅为断路器合闸提供必要的电能。断路器机构提供脱扣所需的能量。

Manu/Auto 选择开关

Manu/Auto 按钮用于选择操作模式:

  • 在手动操作模式中,所有电气指令都禁用。

  • 在自动模式中,只执行电气指令。

注: 分闸 (O (OFF-T)) 按钮可用于在自动和手动操作模式下使 ComPacT NSX 断路器分闸。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?