TM-G 热磁脱扣单元
简介
TM-G 热磁脱扣单元的热吸合电流和磁吸合电流都较低。它设计用于保护由发电机供电的长导线和/或配电系统。
这种脱扣单元只有一种配置:3P、3D。
描述
设置热保护
热保护吸合电流 Ir 使用 4 个刻度的旋钮来设置。
下表显示了对应每一个脱扣单元额定值、与旋钮 Ir 位置相应的热保护吸合电流 Ir 值(安培)(值通过旋钮指示)。
|
脱扣单元额定值 In (A) |
16 |
25 |
40 |
63 |
|---|---|---|---|---|
|
吸合电流 Ir (A) |
11 |
18 |
28 |
44 |
|
13 |
20 |
32 |
50 |
|
|
14 |
23 |
36 |
57 |
|
|
16 |
25 |
40 |
63 |
设置磁保护
磁保护吸合电流 Ii 不能调整,等于下面显示的值:
|
脱扣单元额定值 In (A) |
16 |
25 |
40 |
63 |
|---|---|---|---|---|
|
吸合电流 Ii (A) +/- 20% |
64 |
80 |
80 |
125 |
应用示例
通过以下特性保护馈电设备:
-
发电机供电特性应为:
-
发电机功率为 40 kVA - 400 V,提供的工作电流为 58 A
-
次瞬态电抗:30%
-
-
发电机保护。负载主要涉及加热和照明(白炽灯)。中心线为分布式。
根据相关法规进行的安装计算决定了要安装的相应 ComPacT NSX 断路器的特性(此计算使用 Ecostruxure Power Design – Ecodial 软件来执行)。
下表介绍了断路器选择:
下表给出了脱扣单元保护设置:
|
安装 |
选择的脱扣单元 |
备注 |
|---|---|---|
|
In = 57 A |
TM-G 63,Ir 设置为 57 A |
热保护 Ir 设置 |
|
Ikmin = 0.25 kA |
Ii =125 A |
吸合电流较低的磁保护 Ii 无法调节 |