DOCA0187ZH-03

操作断路器

断路器操作控制附件

下表显示了可与 ComPacT NSX 断路器配合使用的操作控制附件。有关更多信息,请参阅 LVPED221001ZH ComPacT NSX & NSXm 目录

操作控制附件

NSX100

NSX160

NSX250

NSX400

NSX630

1P

2P

3P/4P

1P

2P

3P/4P

1P

3P/4P

3P/4P

3P/4P

拨动手柄

旋转手柄

电动机构

通讯电动机构

手柄位置

手柄的位置指示了断路器的状态:

拨动手柄

旋转手柄

电动机构

  • I (ON):断路器合闸。

    手动合闸。

  • O (OFF):断路器分闸。

    手动分闸。

  • 脱扣:断路器脱扣。

    通过保护装置(脱扣单元或脱扣辅助装置)、push-to-trip 按钮或 USB 维护接口进行的脱扣。

  • I (ON):断路器合闸(AutoManu 模式下)。

  • O (OFF):断路器分闸或脱扣(AutoManu 模式下)。

负载指示

配备有 MicroLogic 脱扣单元的断路器提供了有关断路器或设备的状态的准确信息。此信息可用于设备管理和维护。

比如,如果预警或报警指示灯亮起,那么执行负载减载可能防止断路器过载脱扣。

A 在电子脱扣单元已做好保护准备时,Ready LED(绿色)缓慢闪烁。

B 负载超过 Ir 设置的 90% 时,过载预警 LED(橙色)常亮。

C 负载超过 Ir 设置的 105% 时,过载报警 LED(红色)常亮。

远程指示

可以远程获取信息:

  • 通过指示触点

  • 通过无线指示辅助装置

  • 利用通讯网络

指示辅助装置可在现场安装。

有关远程指示和通讯选项的更多信息,请参阅辅件汇总表DOCA0213•• ComPacT NSX - Modbus 通讯指南

远程电气停止命令

无论使用何种控制类型,都可以使用电气控制辅件发出远程电气停止命令。

要获得远程电气停止命令,请使用:

  • MX 分励脱扣线圈,或者

  • MN 欠压脱扣线圈,或者

  • 带有延时单元的 MN 欠压脱扣线圈(延时单元能够克服短暂掉电现象)。

有关电气控制辅件的更多信息,请参阅相关主题

注: 建议每隔一定时间测试远程电气停止命令是否能够工作(每六个月)。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?