DOCA0187ZH-03

SDTAM 模块(MicroLogic 2 M6 E-M

简介

SDTAM 模块可适用于带 MicroLogic 2 M6 E-M 电机保护专用型脱扣单元的断路器。

SDTAM 模块通过光学链路从 MicroLogic 脱扣单元接收数据,并使得能够分配两个输出以管理过载脱扣。

描述

A 输出端子

B SDTAM 模块

C 操作模式调节旋钮

安装

用来安装 SDTAM 模块的插槽取决于断路器的类型。

ComPacT NSX100-250

ComPacT NSX400-630

SDTAM 模块不得与 MN/MX 线圈或 OF 触点同时安装。

有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:GHD16274AA ComPacT NSX100–630 – SDTAM 热故障模块

连接

严格按照接线图连接 SDTAM 模块和两个输出。

SDTAM 模块输出的特性:

  • 电压:24-415 Vac/Vdc

  • 电流:

    • 活动的输出:最大 80 mA

    • 闲置的输出:0.25 mA

输出分配

输出 1 (SD2/OUT1):常开,指示热故障。

输出 2 (SD4/OUT2):常闭,断开接触器 KM。

在断路器因以下原因脱扣之前,输出应已激活 400 ms:

  • 长延时保护

  • 相位不平衡保护

  • 锁定转子保护 (MicroLogic 6 E-M)

  • 欠流保护 (MicroLogic 6 E-M)

接触器控制

通过输出 2 信号 (SD4/OUT2) 进行的接触器控制能够优化设备工作的持续性,而且还具有以下好处:

  • 降低电机性能退化的风险。

  • 通过输出激活指示应用程序工作异常。异常的操作不是由电机馈电器中的异常或内部故障导致。

  • 此异常操作的原因可能是暂时性的(比如,因压降导致启动时间过长)。

当导致过载或不平衡的原因消失后,设备可以重新通电。

注: 如要控制电流消耗超过 80 mA 的接触器,必须提供接口(RBNRTBT 继电器)。

运行模式

SDTAM 模块配有操作模式调节旋钮:

用于在激活输出后使输出回到其初始状态:

  • 移除模块电源后,手动执行(将 SDTAM 旋钮置于 OFF 位置)

  • 在某个时间延迟(设置范围为 115 分钟,以便电机能够冷却)后,自动执行(SDTAM 旋钮置于其中一个时间延迟调节设置处)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?