独立式 USB 维护接口
简介
将独立式 USB 维护接口用于以下方面:
-
维护检查
-
脱扣测试
-
通过初级电流注入进行脱扣测试时所需的禁止功能
我们提供有 USB 维护接口套件,其中包含了 USB 维护接口及其附件。有关更多信息,请参阅 LVPED221001ZH ComPacT NSX & NSXm 目录。
USB 维护接口套件描述
USB 维护接口描述
设备预处理
进行维护前,应先对设备进行预处理:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
将 USB 维护接口机械帽滑到中心位置。 |
|
2 |
连接 24 Vdc 电源线:绿色 ON LED 亮起。 |
|
3 |
将 USB 维护接口连接器卡入 MicroLogic 脱扣单元的测试端口。 |
检查
设备预处理完成后,检查脱扣单元
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
确认 MicroLogic 脱扣单元上的绿色 Ready LED 正在闪烁。 这就意味着,MicroLogic 脱扣单元的所有功能都处于良好状态(内部自检)。 |
|
2 |
在 MicroLogic 5、6 和 7 脱扣单元的显示单元上,使用导航按钮显示 模式,从而检查设置值。有关更多信息,请参阅 DOCA0188••ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 电子脱扣单元 - 用户指南。 |
|
3 |
向下滚动,检查其他设置值(例如,MicroLogic 5 脱扣单元):
这些设置可以修改。 |
三个测试功能
使用电气 Push-to-Trip 按钮进行的脱扣测试
电气 push-to-trip 按钮使断路器中发生电子脱扣。此测试用于检查断路器的电子和机械控制。
设备预处理结束后,开展测试:
禁用接地故障保护
按钮用于临时取消此保护 (MicroLogic 6) 和热记忆:然后就可以分别对每个相注入测试电流并计算实际的时间延迟 tr。
设备预处理结束后,开展测试:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
将断路器切换到 I (ON) 位置。 |
|
2 |
按下此按钮,禁用接地故障保护。 |
|
3 |
针对接地故障保护和热记忆禁用的黄色确认 LED 常亮。 脱扣单元上的接地故障保护和热记忆被禁用 15 分钟。 |
|
4 |
再次按下该接地故障保护禁用按钮(在 15 分钟的禁用时间结束前)。 |
|
5 |
针对接地故障保护和热记忆禁用的黄色确认 LED 熄灭。 脱扣单元上的接地故障保护和热记忆被重新激活。 |
对接地故障保护的禁用还会导致强制 ZSI(区域选择联锁)功能(如果脱扣单元上有此功能)。这种强制会阻止在测试期间从调试中减去短延时保护的时间延迟 tsd。
禁用热记忆功能
按钮用于临时取消热记忆功能。如要在通过初级电流注入进行的脱扣测试期间获得真实的长延时保护时间延迟 tr 测量结果,必须禁用此功能。
设备预处理结束后,开展测试:
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
将断路器切换到 I (ON) 位置。 |
|
2 |
按下此按钮,禁用热记忆。 |
|
3 |
黄色确认 LED 常亮。 脱扣单元上的热记忆被禁用 15 分钟。 |
|
4 |
再次按下该热记忆禁用按钮(在 15 分钟的禁用时间结束前)。 |
|
5 |
黄色确认 LED 熄灭。 脱扣单元上的热记忆被重新激活。 |
对热记忆的禁用还会限制 ZSI 功能(如果脱扣单元上有此功能)。这会阻止在测试期间从调试中减去短延时保护时间延迟 tsd 以及接地故障保护时间延迟 tg (MicroLogic 6)。