DOCA0187ZH-03

调试

检查清单

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。请参阅 NFPA 70E、CSA Z462 或当地对应的标准。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能安装和维修该设备。
  • 在设备上或其内部作业之前,请先关闭设备的所有电源。
  • 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 重新装上所有设备、门和盖,然后再打开该设备的电源。
  • 如果在操作过程中发生绝缘故障,请立即修复安装错误。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

在启动新设备时,或者在长延时间停机之后,需要花数分钟进行常规检查。这样的检查可减少由于错误或疏忽而导致的故障风险。

下表显示了要根据事件进行的检查和观察:

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

试运行之前

运行期间定期进行

在配电盘上开展工作之后

在长时间停机期间定期进行

长时间停机之后

长时间停机和修正配电盘之后

A 绝缘和介电强度测试
B 检查配电盘
C 检查是否符合图纸
D 检查机械设备
E 检查连接
F 检查机械操作
G 检查电子脱扣单元和电气辅助装置
H 检查无线设备与网关或 Panel Server 的配对
I 检查通讯
J 清洁设备

A:绝缘和介电强度测试

小心
设备损坏风险
只有具备相应资质的电气人员才能执行绝缘和耐压强度测试。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

绝缘和介电强度测试在交付配电盘之前进行。这些测试遵循目前适用的标准。

介电强度测试会对设备施加很大的压力,如果执行不当可能会导致损坏。尤其是:

  • 根据在同一个设备上连续作测试的次数,测试电压值应相应降低

  • 必要时,需要断开电子设备

注: MicroLogic 脱扣单元可以保持连接,即便配备有电压测量装置(ENVT 选件)。

A:对 MicroLogic 47 脱扣单元进行的绝缘和介电强度测试

注意
脱扣单元性能退化的危害
  • 执行介电强度测试时,将介电开关转到 Test 位置(水平)。
  • 介电强度测试结束后,将开关转回到初始位置。
  • 介电强度测试期间,不要盖上保护盖。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

即使在电流需求较低时,MicroLogic 4 和 7 脱扣单元也另外采用一个电源(除电流互感器提供的电源外)为接地漏电保护装置供电。开展介电测试时,必须切断电源。

请按照以下步骤在介电测试期间切断 MicroLogic 4 脱扣单元上的电源。

注: 这些步骤同样适用于 MicroLogic 7 脱扣单元。

步骤

操作

1

去掉脱扣单元保护盖上的所有密封。

2

在夹头下方插入螺丝刀,打开脱扣单元的保护盖。

3

向上推动螺丝刀刀头,松开夹头。

4

保护盖随即打开。

5

如要开展介电测试,用平头螺丝刀将介电开关 (A) 从垂直位置逆时针转动到 Test 位置(水平)。

结果:螺丝刀移开后,开关弹出。

注: 测试期间,不要盖上保护盖。

6

介电测试结束后,将开关重新置于垂直位置:先推入开关。

7

在保持开关推入的同时,将其从 Test 位置顺时针转到垂直位置。

结果:螺丝刀移开后,开关保持在缩回状态。

8

将保护盖卡好,盖上保护盖。

9

更换密封。

10

介电测试结束后,开展接地漏电测试

警告
丧失接地泄漏保护
断路器使用过程中,介电开关必须位于缩回位置。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

AVigiPacT Add-on 设备上的绝缘和介电强度测试

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
  • 采用适当的个人防护设备 (PPE) 并遵循电气作业安全守则。
  • 只有具备相应资质的电气人员才能执行绝缘和介电强度测试。
  • 断开所有电源,然后再进行维护检查。在断电、测试、接地和标记之前,假定所有电路都带电。仔细考虑所有电源,包括电反馈和控制电源的可能性。
  • 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 更换所有设备、门和盖,然后再打开该设备的电源。
  • 介电测试结束后,重新正确连接保护盖。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
设备损坏风险
进行绝缘性和耐压强度测试之前,请断开 VigiPacT Add-on 前面的保护盖。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

VigiPacT Add-onVigiPacT Add-on Alarm 属于电子设备,在介电测试前,需要断开连接。执行介电测试之前,请执行以下操作:

步骤

操作

1 执行介电测试之前,先去掉 VigiPacT Add-on 安装螺钉上的密封,然后拧下连接件保护盖上的螺钉 (A):
  • 2 颗用于 3P 断路器的螺钉

  • 3 颗用于 4P 断路器的螺钉

2

移除保护盖。

注: 取下模块 (A) 正面的保护盖后,会自动断开 VigiPacT Add-on 的连接。
3

介电测试结束后,将保护盖 (A) 放回原位。

注: 如果未放回保护盖,则:
  • 可能直接接触到连接件。

  • 下游可能出现绝缘故障。

4 拧紧保护盖的螺钉。
5 更换密封。
6 介电测试结束后,开展接地漏电测试

A:使用 PowerTag Energy 进行介电强度测试

注意
powertag m250/m630 性能退化风险
  • 执行介电测试时,将介电开关转到 TEST 位置 (A)。
  • 介电测试结束后,将介电开关转回到 RUN 位置 (B)。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

PowerTag Energy 属于电子设备,在介电测试前,需要断开连接。执行介电测试之前,请执行以下操作:

步骤 操作
1

如要开展介电测试,用平头螺丝刀将介电开关 (A) 从垂直位置逆时针转动到 TEST 位置(水平)。

结果:螺丝刀移开后,开关弹出。

2

介电测试结束后,将开关重新置于垂直位置:先推入开关。

3

在保持开关推入的同时,将其从 TEST 位置顺时针转到 RUN 位置(垂直)。

结果:螺丝刀移开后,开关保持在缩回状态。

B:检查配电盘

检查断路器是否安装:

  • 在无组装设备所产生废物(如线缆、工具、刨花、金属颗粒等)的清洁环境中

  • 在通风良好的配电盘中(通风格栅畅通)

C:检查是否符合图纸

检查断路器是否符合安装图

  • 断路器前面的馈线标识

  • 额定值和分断能力(在铭牌标签上指示)

  • 脱扣单元的标识(类型、额定值)

  • 是否存在附加功能(VigiPacT Add-on 接地漏电保护装置、电动机构、旋转手柄、控制或指示辅助附件、锁具、密封件)

  • 保护设置(过载、短路、接地漏电):

    • 热磁脱扣单元以及 MicroLogic 24 电子脱扣单元:查看调节旋钮的位置

    • MicroLogic 567 脱扣单元:查看主要设置的调节旋钮位置并使用 EcoStruxure Power Commission 软件详细核查

注: 配备有 VigiPacT Add-on 的断路器需要使用中间端子屏罩来确保正确的接地漏电保护功能。

D:检查机械设备

查看断路器的总体状态。检查以下项目:

  • 端子屏罩和相间隔板

  • 门框

  • 脱扣单元

  • 外壳

  • 抽架

  • 电流互感器模块

检查设备完整性:断路器如果出现外壳损坏或标志烧坏,必须立即停止其工作并加以更换。

检查以下设备的安装和机械强度:

  • 配电盘内的断路器。

  • 断路器的辅助装置和附件:

    • 旋转手柄或电动机构

    • 安装附件(如端子屏罩和门框)

  • 抽架(抽出式断路器)

  • 锁、挂锁、挂锁支撑片

E:检查连接

根据说明书的说明,检查电源连接件和辅助回路连接件的紧固扭矩。

F:检查机械操作

检查断路器的机械操作

  • 分闸、合闸和复位

  • 用脱扣按钮进行脱扣

  • 通过 MN/MX 控制辅件脱扣

  • 通过电动机构在自动和手动模式下分闸、合闸、复位

G:检查电子脱扣单元和电气辅助装置

检查以下器件是否正确工作:

  • MicroLogic 电子脱扣单元,借助以下专用维护接口:

    • 口袋电池

    • Service Interface 以及运行 EcoStruxure Power Commission 软件的 PC

    • USB 维护接口

    注: 对于不带测试端口的脱扣单元,请使用一次注入检查脱扣单元的功能。
  • VigiPacT Add-on 设备和 SDV 指示触点,通过操作正面的测试按钮 T此测试检查整个测量系统以及接地漏电故障下的脱扣

  • OFSDSDE 指示触点

  • SDxSDTAM 模块

  • 无线指示辅助装置

  • 电流互感器模块

    危险
    电击、爆炸或弧闪危险
    当电流互感器二次电路未连接任何设备时,确保跳线保持在电流互感器模块端子 I1、I2、I3 和 S2 的相应位置上。
    未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

H:检查无线设备与网关或 Panel Server 的配对

检查与网关或 Panel Server 的无线通讯是否正常:

  • 对于 PowerTag Energy,每次发送数据时(缺省情况下,每 5 秒发送一次),LED 都会绿灯闪烁

  • 对于无线指示辅助装置,每次发送数据时(每 8 小时发送一次或状态更改时发送),LED 都会绿灯闪烁。

I:检查通讯

检查藉由通讯网络进行的通讯是否正常。请参阅 DOCA0093•• ULP 系统(IEC 标准)- 用户指南

J:清洗设备

为了避免灰尘堆积影响断路器的机械操作,进行维护时应对断路器进行清洗:

  • 对于非金属部件:务必使用干布。不要使用清洁剂产品。

  • 对于金属部件:优选使用干布。如果必须使用清洁剂产品,也要避免将其洒到非金属部件上。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.