DOCA0187ZH-03

锁定断路器

锁定附件

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
断路器拨动手柄锁定在 (O) OFF 位置时,在设备上工作前始终使用合适的额定电压传感器来确认电源已关闭。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

使用锁定附件将拨动手柄锁定在 I (ON) O (OFF) 位置。

附件

挂锁

作为盒体一部分的附件

最多可以使用 3 个直径为 5–8 mm (0.2–0.3 in) 的挂锁(用户自备)

可拆卸的附件

最多可以使用 3 个直径为 5–8 mm (0.2–0.3 in) 的挂锁(用户自备)

注: 将拨动手柄锁定到 I (ON) 位置并不会禁用断路器的保护功能。在发生电气故障时,断路器会脱扣,性能不会受到任何影响。解除锁定后,拨动手柄会回到 Trip 位置。要使断路器恢复工作,请参阅如何使断路器分闸、合闸和复位

铅封附件

使用铅封附件防止断路器操作。

铅封

禁止的操作

门框安装螺钉

  • 拆开门框

  • 检查附件

  • 拆卸脱扣单元

透明保护盖

  • 更改脱扣单元的设置

  • 检查脱扣单元的测试端口

端子屏罩安装螺钉

检查电源连接电缆(防止直接接触)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?