DOCA0187ZH-03

故障排除

简介

下表介绍了故障排除操作,其中包含要针对可能的故障原因开展的检查或修理。这些操作分为以下事件类型:

  • 反复脱扣

  • 手动式断路器无法合闸

  • 电动式断路器无法合闸

  • 指示触点不工作

  • Modbus SL 通讯失效

  • ULP 通讯失效

  • MicroLogic 567 故障屏幕

反复脱扣

指示

可能的原因

检查或修理

SD

MN 欠压脱扣线圈的供电电压过低,或者可能受到明显振动

检查线圈的电源(例如为电机供电的高额定功率电源可能不稳定)。如果是这种情况,将脱扣线圈连接到干净或稳定的电源上。

无意中将电压供给 MX 分励脱扣线圈

检查线圈是否按照安装图正确连接。

SD, SDE

工作温度太高

检查配电盘通风和室温。

SD, SDE, SDV

接地漏电故障指示灯 (MicroLogic 4)

显示屏上的信息 (MicroLogic 7)

VigiPacT Add-on 上的按钮 R 处于弹出位置(带 VigiPacT Add-onMicroLogic 56

接地漏电保护设置不当(MicroLogic 47VigiPacT Add-on

检查中性线漏电电流的值。

根据结果:

  • 隔离中心线漏电电流过高的设备

  • 或者增大接地漏电 (VigiPacT Add-on) 保护设置,但要遵循安全原则。

设备上的瞬时绝缘故障

检查绝缘故障是否发生在设备器件调试期间。

根据结果:

  • 修理设备

  • 隔离中心线漏电电流过高的设备

  • 或者增大接地漏电 (VigiPacT Add-on) 保护设置,但要遵循安全原则。

SD, SDE

屏幕 TriP(仅 MicroLogic 5、6 和 7 中提供),然后出现 StoP

工作温度太高

检查配电盘通风和室温。

手动式断路器无法合闸

指示

可能的原因

检查或修理

SD

MX 分励线圈加电

MN 欠压线圈没有加电

检查线圈是否按照安装图正确连接。

OF

断路器互锁

检查两个断路器的安装和互锁图(机械和电气)。

电动式断路器无法合闸

指示

可能的原因

检查或修理

OF 触点指示断路器一直分闸。

合闸指令失效

检查断路器前面选择器的自动位置。

还应检查:

  • 电动机构的电源、电机电压

  • 电动机构上的电机端子的电压

  • 合闸指令路径

未执行远程命令,且 BSCM Modbus SL/ULP 模块返回错误代码。

请参阅 DOCA0213••ComPacT NSX - Modbus 通讯指南)中的返回错误代码说明。

取决于错误代码。

通讯电动机构不可用

BSCM Modbus SL/ULP 模块与通讯电动机构之间的连接不正确

检查 BSCM Modbus SL/ULP 模块与通讯电动机构之间是否正确连接

通讯电动机构不工作

更换通讯电动机构。

注: 可通过 Modbus 通讯网络获取通讯电动机构状态。请参阅 DOCA0213••ComPacT NSX - Modbus 通讯指南

指示触点不工作

指示

可能的原因

检查或修理

SDE 触点一直指示电气故障

SDE 适配器缺失(仅适用于 ComPacT NSX100–250 断路器和隔离开关)

安装 SDE 适配器 (LV434222)。

SDE 适配器不工作

更换 SDE 适配器。

BSCM Modbus SL/ULP 模块未发出 SD 指示

BSCM Modbus SL/ULP 模块(商业型号 LV434210)的 SD 辅助触点或 NSX 线缆缺失

将以下器件连接到 BSCM Modbus SL/ULP 模块:

  • BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点(如果 BSCM Modbus SL/ULP 模块处于仅 Modbus SL 模式)

  • NSX 电线(如果 BSCM Modbus SL/ULP 模块处于仅 ULP 模式或 Modbus SLULP 模式)。

BSCM Modbus SL/ULP 模块与以下器件之间的连接不正确:

  • BSCM Modbus SL/ULP 模块(商业型号 LV434210)的 SD 辅助触点(如果 BSCM Modbus SL/ULP 模块处于仅 Modbus SL 模式)

  • NSX 电线(如果 BSCM Modbus SL/ULP 模块处于仅 ULP 模式或 Modbus SLULP 模式)

请确认:

  • 红色标记点匹配。

  • 不存在触点松动或接线问题。

BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点或 NSX 线缆不工作

更换:

  • BSCM Modbus SL/ULP 模块的 SD 辅助触点(当 BSCM Modbus SL/ULP 模块处于仅 Modbus SL 模式时)

  • NSX 电线(当 BSCM Modbus SL/ULP 模块处于仅 ULP 模式或 Modbus SLULP 模式时)。

MicroLogic 567 故障屏幕

下表显示了要根据 MicroLogic 567 故障屏幕开展的检查和修理。有关更多信息,请参阅 https://www.se.com/ww/en/download/document/DOCA0141EN/DOCA0188••ComPacT NSX MicroLogic 5/6/7 电子脱扣单元 - 用户指南

指示

可能的原因

检查或修理

屏幕 TriP,然后出现 StoP

MicroLogic 脱扣单元上检测到的严重故障:脱扣单元无法再提供保护

立即更换脱扣单元。

断路器无法复位。

屏幕 Err

MicroLogic 脱扣单元上检测到的故障

下次维护时,更换脱扣单元。

脱扣单元仍能够提供保护。

屏幕 Out

确认 SDx 模块上尚未复位的锁定报警

检查报警的原因,使用 OK 按钮进行复位。

Modbus SL 通讯失效

指示

可能的原因

检查或修理

多个 Modbus 服务器未与客户端通讯

多个 Modbus 服务器具有相同的 Modbus 地址。

为每个 Modbus 服务器设置唯一 Modbus 地址。

 

BSCM Modbus SL/ULP 模块未与 Modbus 客户端通讯。

BSCM Modbus SL/ULP 模块未通电

检查 BSCM Modbus SL/ULP 模块电源。

 

BSCM Modbus SL/ULP 模块与 Modbus SL 集线器之间的接线不正确

检查以下器件的接线:

  • BSCM Modbus SL/ULP 模块。

  • Modbus SL 集线器。

BSCM Modbus SL/ULP 模块的 Modbus 参数与 Modbus 客户端参数不同

检查 BSCM Modbus SL/ULP 模块的参数设置是否与 Modbus 客户端参数相同。

 

BSCM Modbus SL/ULP 模块不工作

更换 BSCM Modbus SL/ULP 模块。请参阅 ULP LED 状态

连接到同一 Modbus SL 集线器的 BSCM Modbus SL/ULP 模块正与 Modbus 客户端通讯。

Modbus SL 集线器不工作。

更换 Modbus SL 集线器。

无来自 MicroLogic 567 脱扣单元的数据可用。

BSCM Modbus SL/ULP 模块与 MicroLogic 567 脱扣单元之间的接线不正确

检查 BSCM Modbus SL/ULP 模块与 MicroLogic 567 脱扣单元之间的接线。

注: 检查 BSCM Modbus SL/ULP 模块发送的错误代码。请参阅 DOCA0213••ComPacT NSX - Modbus 通讯指南

ULP 通讯失效

指示

可能的原因

检查或修理

ULP 模块未与 BSCM Modbus SL/ULP 模块通讯。

BSCM Modbus SL/ULP 模块未通电

检查 BSCM Modbus SL/ULP 模块电源。

接线错误

检查以下器件的接线:

  • BSCM Modbus SL/ULP 模块。

  • ComPacT NSX 断路器。

  • NSX 线缆。

  • MicroLogic 567 脱扣单元。

BSCM Modbus SL/ULP 模块不工作

更换 BSCM Modbus SL/ULP 模块。请参阅 ULP LED 状态

NSX 线缆不工作

更换 NSX 线缆。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?