990-5809D-028

Внешняя связь

Поддерживаются следующие интерфейсы:

  1. Два устройства SmartSlot для карт сетевого управления (AP9630, AP9631, AP9635CH).

    Примечание: Если сухой контакт ввода AP9810 подключен к AP9631 или AP9635CH, общая длина кабелей подключенного оборудования не должна превышать 30 м. Используйте панель для защиты.
  2. Modbus и настройки dip-переключателя для modbus

  3. Сеть/Ethernet.

Шкаф ввода-вывода: вид спереди

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?