990-5452L-006

Apagado de sistemas que funcionan como convertidores de frecuencia

Siga este procedimiento para apagar un sistema unitario o en paralelo que funcione como convertidor de frecuencia.

NOTA: Los disyuntores solo deben utilizarse cuando el indicador LED asociado esté en verde.
  1. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Asistente de apagado. Seleccione El apagado terminará en una operación de desconexión y siga los pasos que aparecen en la pantalla.
    NOTA: A continuación se muestra un procedimiento de desconexión genérico. Siga siempre los pasos del Asistente de apagado que son específicos para su sistema.
  2. Abra el disyuntor de salida de unidad (UOB).
  3. Abra los disyuntores de batería (si los hay).
  4. Abra el disyuntor de entrada de unidad (UIB).
  5. Repita los pasos del 1 al 4 en cada Galaxy VX en el sistema en paralelo.
  6. Abra el disyuntor de aislamiento del sistema (si lo hay).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?