990-5452N-017

Arresto del sistema con funzionamento come convertitore di frequenza

Utilizzare questa procedura per arrestare un sistema singolo, un sistema in parallelo con funzionamento come convertitore di frequenza.

NOTA: Un dispositivo di disconnessione può essere azionato esclusivamente quando il LED corrispondente è verde.
  1. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo > Spegnimento guidato. Selezionare Arresto con spegnimento e seguire i passaggi visualizzati sullo schermo.
    NOTA: la seguente procedura di arresto è generica. Attenersi sempre alle istruzioni dello Spegnimento guidato specifiche per il proprio sistema.
  2. Aprire UOB.
  3. Aprire i dispositivi di disconnessione delle batterie (se presenti).
  4. Aprire UIB.
  5. Ripetere i passaggi da 1 a 4 su ciascun Galaxy VX nel sistema in parallelo.
  6. Aprire SIB (se presente).
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.