990-5452L-012

Mettre hors tension un système fonctionnant comme convertisseur de fréquence

Utilisez cette procédure pour arrêter un seul système, un système parallèle fonctionnant comme convertisseur de fréquence.

NOTE: Actionnez un disjoncteur uniquement si sa LED est verte.
  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Contrôle > Assistant d'arrêt. Sélectionnez Mise hors tension résultant en mode arrêt et suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
    NOTE: La procédure suivante est une procédure d'arrêt générique. Suivez toujours les étapes de l'Assistant d'arrêt qui sont spécifiques à votre système.
  2. Ouvrez le disjoncteur de sortie de l'ASI (UOB).
  3. Ouvrez les disjoncteurs batterie (le cas échéant).
  4. Ouvrez le disjoncteur d'entrée de l'unité (UIB).
  5. Répétez les étapes 1 à 4 pour chaque armoire Galaxy VX du système parallèle.
  6. Ouvrez le disjoncteur d'isolation du système (le cas échéant).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.