990-5452M-025

Zamknięcie systemu podczas pracy jako przetwornica częstotliwości

Użyj tej procedury, aby zamknąć system pojedynczy, układ równoległy podczas pracy jako przetwornica częstotliwości.

UWAGA: Wyłącznik można obsługiwać tylko wtedy, gdy powiązany z wyłącznikiem wskaźnik LED jest zielony.
  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Sterowanie > Asystent wyłączania. Zaznacz Zakończenie zamknięcia w trybie Wyłączenia i postępuj wg kroków na ekranie.
    UWAGA: Poniżej przedstawiono rodzajową procedurę wyłączania. Zawsze postępuj wg kroków Asystenta wyłączania, które są określone dla Twojego systemu.
  2. Otwórz wyłącznik wyjścia układu (UOB).
  3. Otwórz wyłącznik baterii (jeśli dostępny).
  4. Otwórz wyłącznik wejściowy jednostki (UIB).
  5. Powtórz kroki od 1 do 4 dla każdego Galaxy VX w systemie równoległym.
  6. Otwórz wyłącznik izolacji systemu (jeśli dostępny).
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.