990-5452L-006

Poner en marcha y agregar un SAI a un sistema funcionando en paralelo

Use este procedimiento para poner en marcha un SAI y agregarlo a un sistema en paralelo en funcionamiento.

NOTA: Los disyuntores solo deben utilizarse cuando el indicador LED asociado esté en verde.
  1. Cierre el disyuntor de entrada de unidad (UIB).
    Pasados unos 30 segundos, se encenderá la pantalla.
  2. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Asistente de arranque. Seleccione Iniciar SAI en sist. paralelo y siga los pasos que aparezcan en pantalla.
    NOTA: El siguiente es un procedimiento de arranque genérico. Siga siempre los pasos del Asistente de arranque, que son específicos para su sistema.
  3. Cierre el disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB).
  4. Cierre el interruptor de protección de retroalimentación (BF2) (si está presente), en caso de estar abierto.
  5. Cierre los disyuntores de batería de su solución específica de baterías.
  6. Cierre el disyuntor de salida de la unidad UOB.
  7. Encienda el inversor pulsando el botón INVERSOR ACTIVADO en la parte frontal del SAI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?