990-5452L-012

Démarrer et ajouter une ASI à un système parallèle en cours de fonctionnement

Cette procédure permet de démarrer une ASI et de l'ajouter à un système parallèle en cours de fonctionnement.

NOTE: Actionnez un interrupteur uniquement si sa LED est verte.
  1. Fermez l'interrupteur d'entrée de l'unité (UIB).
    Après 30 secondes, l'écran s'allume.
  2. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Contrôle > Assistant de démarrage. Sélectionnez Démarrer l'ASI dans un système parallèle et suivez les étapes qui s'affichent à l'écran.
    NOTE: La procédure suivante est une procédure de démarrage générique. Suivez toujours les étapes de l'Assistant de démarrage qui sont spécifiques à votre système.
  3. Fermez l'interrupteur d'entrée du commutateur de bypass statique (SSIB).
  4. Fermez le commutateur de protection backfeed (BF2) (le cas échéant) s'il est ouvert.
  5. Fermez les interrupteurs batterie dans votre solution de batteries spécifique.
  6. Fermez l'interrupteur de sortie de l'ASI (UOB).
  7. Mettez l'onduleur sous tension en appuyant sur le bouton de mise en marche de l'onduleur en face avant de l'ASI.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.