990-5452M-025

Uruchomienie i dodanie zasilacza UPS do pracującego systemu równoległego

Skorzystaj z tej procedury, aby uruchomić zasilacz UPS i dodać go do pracującego systemu równoległego.

UWAGA: Wyłącznik można obsługiwać tylko wtedy, gdy powiązany z wyłącznikiem wskaźnik LED jest zielony.
  1. Zamknij wyłącznik wejścia układu UIB.
    Interfejs wyświetlacza zostanie włączony po ok. 30 sekundach.
  2. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Kontrola > Asystent rozruchu. Wybierz opcję Uruchom zasilacz UPS w systemie równoległym i postępuj według kroków na ekranie.
    UWAGA: Poniżej przedstawiono ogólną procedurę rozruchu. Zawsze postępuj wg kroków Asystenta rozruchu, które są przypisane do Twojego systemu.
  3. Zamknij wyłącznik wejściowy przełącznika statycznego (SSIB).
  4. Zamknij przełącznik zabezpieczenia przed prądem zwrotnym (BF2), jeśli jest obecny i otwarty.
  5. Zamknij wyłącznik baterii w określonym rozwiązaniu bateryjnym.
  6. Zamknij wyłącznik wyjścia układu (UOB).
  7. Włącz falownik, naciskając przycisk Uruchomienie falownika z przodu zasilacza UPS.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.