990-5452N-017

Avvio e aggiunta di un’unità UPS a un sistema in parallelo in funzione

Questa procedura consente di avviare un’unità UPS e di aggiungerla a un sistema in parallelo in funzione.

NOTA: Un dispositivo di disconnessione può essere azionato esclusivamente quando il LED corrispondente è verde.
  1. Chiudere UIB.
    In questo modo si accende l’interfaccia del display dopo circa 30 secondi.
  2. Nella schermata principale del display, selezionare Controllo > Avvio guidato. Selezionare Avvio UPS in sistema parallelo e seguire le istruzioni visualizzate.
    NOTA: La seguente procedura di avvio è generica. Attenersi sempre alle istruzioni dell’Avvio guidato specifiche per il proprio sistema.
  3. Chiudere SSIB.
  4. Chiudere l’interruttore di protezione del backfeed (BF2) (se presente), se è aperto.
  5. Chiudere i dispositivi di disconnessione delle batterie nella propria soluzione specifica.
  6. Chiudere UOB.
  7. Accendere l’inverter toccando l’apposito pulsante di accensione sulla parte anteriore dell’UPS.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.