990-5452N-006

Pruebas

El SAI puede realizar las pruebas siguientes para garantizar un funcionamiento correcto del sistema:

  • Prueba de batería

  • Calibración de tiempo de autonomía

  • Modo SPoT de batería

  • Indicadores de alarma

  • Calibración pantalla

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?