990-5452M-037

添加新用户或编辑现有用户

  1. 在显示屏的主屏幕上,选择配置 > 显示屏 > 安全
  2. 选择添加用户来添加新用户或选择编辑用户来编辑系统的现有用户。
  3. 名称字段,输入用户的名称,然后按确定
  4. 密码字段,输入用户密码,然后按确定
  5. 确认密码字段,重新输入用户密码。然后按确定
  6. 点击确定保存设置。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?