EIO0000005082.01

Montage à plat

Montez le produit au panneau ou au mur avec les vis M4 (4 pièces).

NOTE:
  • Le couple nécessaire est de 1,5 N•m (13,3 lb-in).

  • Avec cette méthode d'installation, le puits de chaleur doit être orienté vers le haut.

  • Pour éviter que des températures anormalement élevées se produisent à l'intérieur du produit, montez le produit complètement à l'horizontale.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.