EIO0000005084.01

Montaje plano

Coloque el producto en el panel o en la pared con tornillos M4 (4 piezas).

NOTA:
  • El par de apriete necesario es de 1,5 N•m (13,3 lb-in).

  • Cuando se usa este método de montaje, el disipador térmico debe estar orientado hacia arriba.

  • Para evitar que se produzcan temperaturas anormalmente altas dentro del producto, coloque el mismo de manera completamente horizontal.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.