EIO0000005085.01

Rimozione del Display Module dal Box Module

ATTENZIONE
RISCHIO DI LESIONI
Non far cadere il Box Module quando lo si rimuove dal pannello.
  • Sostenere l'apparato al suo posto dopo aver rimosso le viti.
  • Usare entrambe le mani.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Appoggiare il Panel Type su una superficie pulita e piana con lo schermo rivolto in basso.
  2. Rimuovere le viti (q.tà 4) sulla faccia posteriore e poi rimuovere il Box Module.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.