EIO0000005084.01

Puntos de comprobación periódica

Entorno de funcionamiento

Cuando este producto está dentro de un armario, el entorno se refiere al interior del armario.

Especificaciones eléctricas

  • ¿Es adecuada la tensión de entrada? Consulte Especificaciones eléctricas.

  • ¿Están conectados correctamente todos los cables de alimentación? ¿Hay algún cable suelto?

  • ¿Sujetan todos los elementos de fijación de instalación la unidad con seguridad?

  • ¿Presenta arañazos o restos de suciedad la junta de instalación?

Eliminación de la unidad

Cuando elimine este producto, hágalo de manera adecuada y conforme a las normas de eliminación/reciclaje de maquinaria industrial de su país.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.