EIO0000005082.01

Menu de configuration UEFI BIOS

Pour ouvrir le menu de configuration UEFI BIOS :

  1. Mettez le produit sous tension.

  2. Pendant que l'écran de démarrage est affiché, appuyez sur la touche [DEL] ou [ESC].

  3. Saisissez le mot de passe (mot de passe par défaut : Pw#12345)*1.

  4. L'écran BIOS s'affichera.

*1 Assurez-vous de changer le mot de passe par défaut. Consultez Changement du mot de passe UEFI BIOS.

Selon les paramètres, notamment Fast Boot, vous pourriez ne pas ouvrir le menu de configuration BIOS en suivant la procédure ci-dessus. Si c'est le cas, affichez le menu de configuration en suivant les étapes suivantes.

  1. Mettez le produit sous tension et démarrez-le comme d'habitude.

  2. Cliquez sur le bouton Paramètres.

  3. Sélectionnez Mise à jour et sécurité.

  4. Sélectionnez Récupération.

  5. Dans Démarrage avancé, sélectionnez Redémarrer maintenant.

  6. Sélectionnez Dépannage.

  7. Sélectionnez Options avancées.

  8. Sélectionnez Paramètres du microprogramme UEFI.

  9. Sélectionnez Redémarrer.

  10. Saisissez le mot de passe (mot de passe par défaut : Pw#12345)*1.

*1 Assurez-vous de changer le mot de passe par défaut. Consultez Changement du mot de passe UEFI BIOS.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.