EIO0000005085.01

Menu di configurazione del UEFI BIOS

Per accedere al menu di configurazione del UEFI BIOS:

  1. Accendere l'apparato.

  2. Quando compare la schermata di avvio, premere il tasto [DEL] o [ESC].

  3. Immettere la password (password predefinita: Pw#12345)*1.

  4. Compare la schermata BIOS.

*1 Verificare di aver modificato la password predefinita. Fare riferimento a Cambio della password del UEFI BIOS.

In base alle impostazioni, come Fast Boot potrebbe non essere possibile accedere al menu di configurazione del BIOS usando la procedura sopra descritta. In questo caso, visualizzare il menu di configurazione usando la procedura seguente.

  1. Accendere l'apparato e avviarlo normalmente.

  2. Selezionare il pulsante Impostazioni.

  3. Selezionare Aggiornamento e sicurezza.

  4. Selezionare Ripristino.

  5. Da Avvio avanzato, selezionare Riavvia ora.

  6. Selezionare Risoluzione dei problemi.

  7. Selezionare Opzioni avanzate.

  8. Selezionare Impostazioni firmware UEFI.

  9. Selezionare Riavvia.

  10. Immettere la password (password predefinita: Pw#12345)*1.

*1 Verificare di aver modificato la password predefinita. Fare riferimento a Cambio della password del UEFI BIOS.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.