EIO0000005085.01

WiFi/Bluetooth con antenne

Contenuto della confezione

  1. Scheda WiFi/Bluetooth M.2

  2. Supporto del modulo WiFi/Bluetooth

  3. Vite M3 x 3

  4. Antenna x 2

NOTA:
  • Questo prodotto/accessorio non possiede gli standard o le certificazioni relative alle frequenze radio. Si prega di richiederlo, se necessario per gli standard e le certificazioni del proprio Paese. Le informazioni sulla certificazione si possono trovare nella scheda WiFi/Bluetooth sul nostro sito web. Ricerca Wifi/Bluetooth per numero parte (HMIYP6M2WF).
    www.se.com/ww/en/download

  • Utilizzare questo prodotto in conformità alle leggi, i regolamenti e gli standard del proprio Paese.

Specifiche

Numero prodotto

HMIYP6M2WF

WiFi

Connettore

Connettore dell'antenna (spina SMA) x 2

Velocità di trasmissione

IEEE802.11a: massimo 54 Mbps

IEEE802.11b: massimo 11 Mbps

IEEE802.11g: massimo 54 Mbps

IEEE802.11n (Wi-Fi 4): massimo 300 Mbps

IEEE802.11ac (Wi-Fi 5): massimo 1733 Mbps

IEEE802.11ax (Wi-Fi 6): massimo 2402 Mbps

Autentificazione di rete

WPA, WPA2, WPA3, 802.1X

Crittografia

AES-CCMP (128 bit), AES-GCMP (256 bit)

Bluetooth

Standard

Bluetooth 5.3

Classe di potenza

Class 1

ID chiave M.2

Chiave E

AVVERTIMENTO
INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE / RADIO
Se non si è sicuri di quali regole adottare per l'uso del modello WiFi/Bluetooth, chiedere all'amministratore di sistema notizie sull'utilizzo prima di accenderlo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Dispositivi wireless 2,4 GHz

Il modello WiFi/Bluetooth utilizza la gamma di 2,4 GHz, usata da un'ampia gamma di apparati wireless. Gli esempi comprendono apparati industriali, scientifici e medicali, come forni a microonde, stazioni wireless onsite (occorrono licenze), stazioni wireless di bassa potenza (non occorrono licenze), nonché le stazioni wireless amatoriali (occorrono licenze).

  1. Prima dell'uso, verificare che non ci siano stazioni wireless locali e stazioni wireless di bassa potenza e stazioni wireless amatoriali funzionanti nelle vicinanze.

  2. Nel caso che il modello WiFi/Bluetooth provochi interferenze dannose su altre "stazioni wireless locali", cambiare immediatamente la frequenza del canale del modello WiFi/Bluetooth, o cambiare la sua collocazione, o interrompere il funzionamento di emissioni radio e contattare l'amministratore della rete wireless per risolvere il problema.

Sicurezza della propria LAN wireless

Quando le LAN wireless in circostanze normali non garantiscono adeguata sicurezza, potrebbero sorgere i problemi seguenti.

  1. Accesso illegale alle informazioni della comunicazione.

    • Esiste la possibilità che le informazioni che si trovano nelle mail e nelle informazioni personali di ID utente, password e numeri di carte di credito possano essere intercettati da terze parti criminali.

  2. Accesso illegale

    Una terza parte criminale potrebbe essere in grado di accedere a dati personali o aziendali nella rete dell'area locale della società senza permesso, per:

    • Acquisire informazioni personali e confidenziali (information leak)

    • Prendere il posto di qualcuno, comunicando al posto di quella persona e disseminando informazioni errate (spoofing)

    • Modificare le comunicazioni intercettate e ritrasmettere il contenuto (falsificazione)

    • Provocare danni critici ai dati e ai sistemi con un virus da computer (danni).

Questo prodotto LAN wireless comprende funzioni di sicurezza che consentono di configurare le impostazioni relative alla sicurezza che riducono la probabilità dei problemi suddetti.

Si consiglia di prendere piena consapevolezza delle possibili implicazioni di cosa potrebbe accadere utilizzando un prodotto wireless senza attivare le funzioni di sicurezza e che la configurazione delle impostazioni relative alla sicurezza e l'utilizzo dei prodotti wireless è sotto la propria responsabilità.

Dimensioni dell'antenna

Collegamento del modulo WiFi/Bluetooth

ATTENZIONE
PERDITA DI COMUNICAZIONE
Non caricare con sollecitazioni eccessive le porte di comunicazione di tutte le connessioni.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
  1. Scollegare l'alimentazione dal Box Module.

  2. Toccare l'alloggiamento o il collegamento di terra (non l'alimentazione) per scaricare la carica elettrostatica dal proprio corpo.

  3. Rimuovere le 3 viti sul lato anteriore del Box Module.

  4. Rimuovere la copertura opzionale dell'interfaccia.

  5. Rimuovere la vite dall'area di installazione della scheda WiFi/Bluetooth nell'unità di interfaccia.

  6. Come mostrato di seguito, inserire la scheda WiFi/Bluetooth in diagonale e poi spingere da sopra.

  7. Assicurare la scheda con la vite rimossa al punto 5.

    NOTA:
    • Si consiglia di usare un cacciavite a stella n°1.

    • La coppia necessaria è 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  8. Fissare il supporto del modulo WiFi/Bluetooth sul prodotto e serrare con le viti M3.

    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  9. Posizionare la copertura opzionale dell'interfaccia sul Box Module.

  10. Fissare la copertura opzionale dell'interfaccia sul Box Module con le viti.

    NOTA: La coppia necessaria è 0,3 N•m (2,7 lb-in).
  11. Montare l'antenna solo dopo aver montato il prodotto sul pannello.

    Non coprire l'area dell'antenna con le mani, il corpo o altri oggetti. Si potrebbero causare interferenze nelle comunicazioni.

    Si può cambiare la direzione delle antenne, su, giù, sinistra e destra.

    Si può attaccare l'antenna all'esterno del pannello utilizzando il seguente cavo opzionale.

    WiFi/Bluetooth Prolunga cavo d'antenna (3 m): HMIYP6CBWF3M

    Quando si usa il cavo opzionale, le dimensioni dell'apertura del pannello sono le seguenti.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.